公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

igbt绝缘栅双极晶体管 论坛讨论

WEN-YUNG
igbt绝缘栅双极晶体管
Dear IFXer, 为什么一般的单管IGBT集成体二级管与RC单晶生长体二级管产品, 都没有显示I^2t值与Short circuit讯息?? https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN2011_05_IGBT_Modules_Explanation-ApplicationNotes-v01_02-EN.pdf?fileId=db3a304334c41e910134eb12584604e2... Show More
Translation_Bot
igbt绝缘栅双极晶体管
我们正在研发几种可在储罐中综合使用的感应系统。 计划以提供的评估套件为基础进行 230V 16A 单相设计,但我们还需要一个 400V 16A 11kW 系统,用于 1-2 个线圈(2-4 个 IGBT)。 能否请您就 EMI 滤波器、桥式整流电路和 IGBT 的一般推荐元件提供帮助? 每个 IGB... Show More
Translation_Bot
igbt绝缘栅双极晶体管
这与1ED3124MC12H试图驱动型号为FZ900R12KP4HOSA1 的 IGBT 有关。 我下面提出的所有问题都与栅极驱动器有关。 1. 对于 IN+ 和 IN-,我是否需要使用 PWM 信号来接通 IGBT? 如果是,那么接通 IGBT 的 PWM 信号的电压和占空比参数是多少? 2a.I... Show More
zhaoshixiong
igbt绝缘栅双极晶体管
功率仿真
solved msg Solved
各位大佬,以下拓扑是直流/交流的应用,逆变模式仿真,能用此拓扑做整流模式仿真么?如何进行参数设置?谢谢!       Show More
Translation_Bot
igbt绝缘栅双极晶体管
你好: 现在我们在用贵公司的1ed020i12-f2芯片,但是出现了一个问题,在使用数据手册基本电路图的前提下,该芯片的引脚一直输出低电平,此时/flt也是低电平。后测量后发现desat引脚上有大约0.7v的电压,然后我们给了desat一个低电平,此时输出是正常的,/flt也是高电平,即正常工作。所... Show More
ricky000
igbt绝缘栅双极晶体管

IGBT在关断时会切断大电流,此时会有电流和电压的交叠产生较大的损耗;单看电压和电流应力都符合规格的前提下,怎么判定关断的损耗是否是在SOA范围内的。(假设这个持续的过程很短,就是启机瞬间)

Translation_Bot
igbt绝缘栅双极晶体管
给驱动芯片供电的DC-DC模块正常,IGBT模块是F3200R12W2H3_B11,驱动芯片选取的是1ED020I12-F2 ,驱动电路如图所示。在上电压为300V的时候,12个驱动芯片坏了9个。后面更换了9个新的驱动芯片以后,上电,给占空比,单个的测G1和E1输出信号,(1)其中有三个只输出是-8... Show More
Translation_Bot
igbt绝缘栅双极晶体管
亲爱的社区成员 我需要用一个 NTC 传感器测量 FF800R12KE7 IGBT 的温度。 我想知道传感器的最佳安装位置。 我试着绕过它,但温度随传感器的位置变化很大。 我计划将其置于 IGBT 下方。 但我不知道哪边更好,也不知道理想是否在中间。   亲切的问候, Show More
Translation_Bot
igbt绝缘栅双极晶体管
嗨, 我们公司最近购买了一套混合套件(Kit Hybridpack DSC S2),我们遇到了与本主题相同的问题https://community.infineon.com/t5/IGBT/Resolver-tracking-error/m-p/652943#M2327。 这个问题似乎在后来的软件版... Show More
Translation_Bot
igbt绝缘栅双极晶体管
您好!请问是否有适用于 TLE9562-3QX 芯片的图形编程软件? 因为我想让 CPU 通过 SPI 与 TLE9562-3QX 芯片通信,以控制电机运行,但我不知道如何编写初始化 TLE9562-3QX 代码和驱动程序代码! 因此,我想请教您如何快速编写 TLE9562-3QX 的初始化和驱动程... Show More
讨论版信息

igbt绝缘栅双极晶体管

英飞凌的IGBT(分立器件和模块)产品种类齐全,从600V到6500V,具有不同的额定电流和不同的拓扑结构,几乎可以满足所有应用。使用英飞凌提供的产品和评估板,在英飞凌社区获得全方位技术支持。