公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

XMC™ 系列MCU 论坛讨论

Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
嗨 我们有一个系统,其中有几块基于英飞凌的电路板,通过 TCP(通过 mikritic)与 PC 相连。 每隔一秒左右就会对板卡进行一次监控,工作时间长达数小时,每天可能会有一/两块板卡停止通信,但通常都会有 ping。 如何才能让 MCU 重置 Lwip /TCP,使其重新开始工作? 我看到了各种... Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
你好, 当焊盘配置为弱驱动或中等驱动时,最大输出电流是否低于强驱动? 数据表对这个问题并不是很清楚。 对于驱动 LED 来说,微弱的驱动强度是合适的,但需要足够的电流。 我在另一份文件中找到了这张示意图: "在弱驱动模式下,只有弱晶体管被激活,其他晶体管保持关闭。 这使得过渡平稳,电流峰值低(并降... Show More
tsd
XMC™ 系列MCU
请问有带位置环和力矩的FOC库吗(伺服电机控制库)
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
为什么我们使用的附件软件不能驱动相应的套件? Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
你好, 我使用的是 XMC4200 Platform2Go 评估板。 我想通过产生 PWM 信号来控制测量到的电流值。 电流值将通过 AD 转换器作为输入信号,然后输出 PWM 信号。 在此示例中,应用程序: 非常感谢。 Lila Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
嗨, 我没有使用官方提供的库函数,而是重写了底层驱动程序函数,结果导致 I2C 发送失败。 例如,如果发送的从站设备地址或寄存器地址不正确,从站将不会返回 ACK。 代码会导致主机在一定时间内无法收到从属设备发送的 ACK,并超时退出,但 I2C 模块将无法继续下一次发送。 我使... Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
好好, 请问如何才能用miniWiggler 下载调试的JTAG连接方式进行下载呢?  smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/miniWiggler-of-JTAG-miniWiggler-%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E8%B0%8... Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
你好,   我打开这个问题是为了解决之前在这里解释过的问题: https://community.infineon.com/t5/XMC/XMC-usic-end-of-transmission/m-p/670732#M14418   根据要求,我附上我正在使用的项目。 最诚挚的问候, 着陆器  s... Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
嗨,   我正试图从 XMC BSP 运行 HAL_SPI_Master 应用程序。 但我无法初始化我的 spi。函数" cyhal_spi_init" 返回结果值 = 67246343。 我通过设备配置器 4.20 在 SCB 3 上配置了 spi 设备(内存)。 我的 main.c: #inc... Show More
Alex8274
XMC™ 系列MCU
在近期使用1404烧录时出现以下问题: 对于新的1404芯片,本身是处于ASC_BSL模式,用USB转232从232口 或 串口转TTL从SWD口 使用infineon memtool都能直接烧录,但部分新的芯片通过此种方式烧录不了(测试10块,2两块烧录失败),需要使用其它烧录器来修改模式后再进行... Show More