公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

XMC™ 系列MCU 论坛讨论

yueer666
XMC™ 系列MCU

请问用XMC1400做异步电机驱动控制,FOC转矩和速度控制,功率大约4KW,24V,低压大电流,有速度传感器,转速大约1500rpm,可以满足性能吗

Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
美好的一天, 你能不能帮我提供代码,它会将 PIC16F628 的内部 Osc. 设置为 4MHz。 我使用以下方法制作了 4MHz 的外部晶体。 设备 = 16F628 (pic16f628 pdf (https://www.ichome.com/goods_details/analog-devices-inc_-adxl345bccz-rl7))... Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
嗨, 我正在尝试编写一个用于从 PWM 通道触发 ADC 通道转换的应用程序。 ADC trigger options in Device Configurator设备配置器中的 ADC 触发器选项 在山地车的设备配置器中,我看到了触发器输入和触发通道输入的选项。 我可以知道这两者有什么区别,以及使... Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
尝试了解 XMC 11000 固件如何与我的 TLE92464ED 评估 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 卡通信。 TLE9243QK_BASE_BOARD 在数据手册上,地址是 0002,值是 4005,但使用英飞凌评估 GUI,地址是0x02(相同)并且0x4005...... !... Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
以下定义在 cyhal_hw_resources.h 中代表什么?CY_IP_MXSCB_INSTANCES CY_IP_MXS22SCB_INSTANCES 另外,有人有 SPI 初始化的示例配置吗 ? Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
我每次点击程序都会表现不错,如图:   Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
亲爱的   我想使用 UART RX 信号来触发 ERU 函数。 代码如下所示 这适用于 UART1 P2.0 和 P2.1 const XMC_GPIO_CONFIG_t CYBSP_DEBUG_UART_TX_config = { .mode = (XMC_GPIO_MODE_t)CY... Show More
Translation_Bot
XMC™ 系列MCU
嗨, 我使用 xmc7200 开发 COOLDIM_PRG_BOARD。 我用PWM输出正弦波,我用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位异常,最后一位应该是高电平,但长时间低电平,为什么? 最好的问候smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/pwm-ou... Show More
Xuehs
XMC™ 系列MCU
你好, https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-How-to-Measure-Motor-Parameters-PP-v01_00-CN.pdf?fileId=5546d462566bd0c701568cd2e6694248   上面是一个网址,以前是一个Inf... Show More
nbmbnn
XMC™ 系列MCU
大家好:         在XMC4402芯片产品应用中,出厂前将JTAG-SWD给关闭了,后面在市场应用过程中,出现开机不能正常运行的情况,返修时想用串口回读一下FLASH的内容进行分析,将TMS,TCK接地后再上电(tms,tck掉电对地电阻55k左右),用P1.4,P1.5(引脚都有2.2k上... Show More