公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

嗨,

我正在寻找一个在 modusToolbox 中使用外部存储器(CY15B104QSN)和 DSPI 的完整示例。

我的测试板是 KIT_XMC72_EVK XMC7200 评估套件。
我确实找到了很多代码片段,但都没有完整地使用设备配置器和 QSPI 配置器,并最终完成从初始化到设备读写的所有步骤。

我使用的电路板连接器是 J21。

我们非常希望得到支持。

BR

马丁

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC7200-QSPI-for-external-FRAM-CY15B104QSN/td-p/733953

0 点赞
11 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好 @DrThM

目前,我们还没有与 XMC7200D Evk 接口所需的硬件,我们必须为 FRAM 开发代码示例。 请给我们一些时间,直到代码示例开发完成。
同时,您也可以参考 PSoC 器件提供的基于 QSPI 的 FRAM 示例代码,请查看下面的链接。
https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc6-qspi-fram-access

谢谢& Regards
Sateesh M

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC7200-QSPI-for-external-FRAM-CY15B104QSN/m-p/734804

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好,萨特什、

非常感谢你的快速回复!
我已经看过你提出的例子。 不过,它对我不起作用(我会再试一次)。

感谢您的帮助! 一旦示例完成,请通知我。

最好的问候

马丁

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC7200-QSPI-for-external-FRAM-CY15B104QSN/m-p/735230

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

嗨,

有进展吗? 我们在使用 KIT_XMC72_EVK 时仍然遇到问题。 我试着将 FRAM(CY15B104QSN)连接到 J21,SMIF 上 P24_1、P24_3、P25_0、P25_1、P25_2、P25_3 所需的桥接就位。 电源电压 VCC 为 1.8V。
我们迫切需要支持!!!!!

谢谢!

BR

马丁

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/XMC/XMC7200-QSPI-for-external-FRAM-CY15B104QSN/m-p/744887

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好,马丁

正如我之前提到的,我们没有现成的硬件。 我方尚未建立所需的硬件。
由于设备支持 3.3V,请将电源电压改为 3.3V 并进行检查。


请解释一下您遇到的问题是什么。

谢谢& Regards
Sateesh M

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好,萨特什、

您建议使用哪个代码示例?
,我正在努力将 HAL、PDL 与设备配置器和 QSPI 配置器结合起来。

BR

马丁

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好@DrThM

抱歉延迟回复。
请查看所附的与 XMC7200-EVK 集成的 FRAM 示例代码。 所附的示例代码在 SMIF CON J21 的 3.3V 电压下进行了测试,请将各电阻 R204& R207 的 HW SMIF_VDDIO 修改为 VCC_3V3,以检查功能是否正常。

另外,请移除电平转换器 U18、U19、U20& U21,并将其与相应的 GPIO 信号直接连接到相应的 SMIF 连接器 J21 和 J22。 通过电平转换器,我们观察到来自 FRAM 的数据不一致。

Maragani_2-1716200933833.png

 

 

感谢
Sateesh M

 

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received
 

你好,萨特什、

谢谢您的答复。 我找不到附带的示例代码!?

此外,我很惊讶,因为你的图片显示寄存器值无效,写入数据和读取数据不匹配?

br

马丁

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好,萨特什、

感谢您的节目。

不幸的是,我遇到了以下错误:

/mtb_shared/mtb-pdl-cat1/release-v3.10.0/devices/COMPONENT_CAT1C/include/cy_device.h:14:10: 致命错误:cy_utils.h: 无此文件或目录

br

马丁

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好@DrThM
,请检查并告知我们。 我们更新了文件。
感谢
Sateesh M

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好 @DrThM

很抱歉给您带来不便,请使用以下步骤更新项目库,希望能解决您的问题。 1右键单击项目,弹出菜单或选项
2.转到 ModusToolBox,选择库,打开新窗口
3.选择 mtb-pdl-cat1,然后将版本更改为 3.10.0 和更新。

>>请检查您必须检查和更新的高亮或下划线部分。 如果您遇到任何问题,请告诉我们,我们将检查您的问题并进行调试。

>>我在项目开发中使用了 MTB V3.2,请在您的终端使用相同的版本。 如果您使用的是旧版本,请 从以下网站链接下载并使用 MTBv3.2。
https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.modustoolbox

Maragani_0-1716357839447.png

感谢
Sateesh M

 

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好,Sateesh M、

谢谢,我修好了。 到目前为止,SPI 和 DPI 运行顺利,没有出现错误。 QSPI 仍然显示写入和读取不匹配。 这些错误可能是我们使用的测试板造成的。

谢谢你的代码。

br

马丁

0 点赞