公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Will_lee
Level 3
Level 3
10 questions asked 25 sign-ins 10 replies posted

我在使用CYUSB3014的过程中,将芯片配置为了USB3.0 + UART模式,然后遇到两个问题

1> 在32位总线下 UART的TX和RX配置在GPIO55 和 GPIO56 ,是否可以再 GPIO54上实现 UART_RX ?

2> 在32位总线下,UART和SPI可以同时使用吗?

0 点赞
1 解答
YiZ_31
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

1> 在32位总线下 UART的TX和RX配置在GPIO55 和 GPIO56 ,是否可以再 GPIO54上实现 UART_RX ?

=>不可以

2> 在32位总线下,UART和SPI可以同时使用吗?

=>32位总线下没有SPI引脚

在原帖中查看解决方案

1 回复
YiZ_31
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

1> 在32位总线下 UART的TX和RX配置在GPIO55 和 GPIO56 ,是否可以再 GPIO54上实现 UART_RX ?

=>不可以

2> 在32位总线下,UART和SPI可以同时使用吗?

=>32位总线下没有SPI引脚