十二月 07, 2021
07:19 PM
我在使用CYUSB3014的过程中,将芯片配置为了USB3.0 + UART模式,然后遇到两个问题
1> 在32位总线下 UART的TX和RX配置在GPIO55 和 GPIO56 ,是否可以再 GPIO54上实现 UART_RX ?
2> 在32位总线下,UART和SPI可以同时使用吗?
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
十二月 07, 2021
11:11 PM
1> 在32位总线下 UART的TX和RX配置在GPIO55 和 GPIO56 ,是否可以再 GPIO54上实现 UART_RX ?
=>不可以
2> 在32位总线下,UART和SPI可以同时使用吗?
=>32位总线下没有SPI引脚
1 回复