cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

USB Superspeed Peripherals

user_58014
New Contributor

Cypress 社 ご担当者 様

FX3を使用し開発を行っています。

下記内容につきましてご回答をお願い致します。

【状況】

Cypress社提供のUSB Control Center(ホストPCのテスト用ツール)で、

USBドライバをOpenした際に使用するメソッド「USBDeviceList」を実行した際にベンダーリクエスト"0xA0"が送付される。

ベンダーリクエスト"0xA0"の発生条件は、以下の通りです。

【ベンダーリクエスト"0xA0"が発生するケース】

・Cypress社提供のUSB Control Centerを使用

・Cypress社提供のC#のUSBドライバAPI(CyUSB.dll)を使用

・USBDeviceListクラスのインスタンスを生成する際

・C#版のbulkloopサンプルプログラム実行時

【ベンダーリクエスト"0xA0"が発生しないケース】

・Cypress社提供のVC++のUSBドライバAPI(CyAPI.lib)を使用

・VC++版のbulkloopサンプルプログラム実行時

【問合せ内容】

① PC側からデバイスの操作をおこなう際に、毎回ベンダーリクエスト"0xA0"をFX3で受信していますが、

       ベンダーリクエスト"0xA0"は何を意味するものでしょうか?

② FX3ファームウェアでベンダーリクエスト"0xA0"を受けたときに、

       何かしらの処理をおこなう必要はありますでしょうか?

③ C#のUSBドライバAPI(CyUSB.dll)を使用する場合、

       FX3ファームウェアでベンダーリクエスト"0xA0"を受信したときに、どのような対応をおこなえばよいでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんがご回答をお願い致します。

0 Likes
1 Solution
HirotakaT_91
Moderator
Moderator

ベンダーリクエスト 0xA0は、FX3ファームウェア ダウンロード/アップロード等に使用されます。

そのため、Control Centerを使用して、ファームウェアダウンロード等行えば、このベンダーリクエストが発行されます。

このベンダーコマンドはブートローダで実装されます。

詳細はAN76405をご覧ください。

https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an76405-ez-usb-fx3-fx3s-boot-options

不明瞭な点がございましたらお知らせください。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

View solution in original post

0 Likes
2 Replies
HirotakaT_91
Moderator
Moderator

ベンダーリクエスト 0xA0は、FX3ファームウェア ダウンロード/アップロード等に使用されます。

そのため、Control Centerを使用して、ファームウェアダウンロード等行えば、このベンダーリクエストが発行されます。

このベンダーコマンドはブートローダで実装されます。

詳細はAN76405をご覧ください。

https://www.cypress.com/documentation/application-notes/an76405-ez-usb-fx3-fx3s-boot-options

不明瞭な点がございましたらお知らせください。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

View solution in original post

0 Likes
user_58014
New Contributor

Cypress

 Takayama 様

御世話になっています、

芝電子システムズ 前澤です。

下記の件お忙しいところご回答ありがとうございます。

お客様からのお問い合わせでしたので、

回答のご連絡しまして再度お問い合わせがあるようでしたらご連絡させて頂きます。

以上、よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama 様は書かれました。

>Hirotaka Takayama replied to the discussion

>"Cypress社提供のドライバから発行されるベンダーリクエストについての問い合わせ。"

>

>To view the discussion, visit: https://community.cypress.com/message/196024?et=watches.email.thread#196024

>

>

0 Likes