公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
xixi_4205191
Level 1
Level 1
5 replies posted First question asked First reply posted

CYUSB3014通过SPI接口固化img到M25P40,重启失败.

启动模式PMODE=0F1.

下载完img后,显示下载成功,但是重启 ,程序没有运行,还是显示bootloader

fail.JPG

0 点赞
4 回复数
YangyangC_06
Employee
Employee
750 replies posted 500 replies posted 250 replies posted

首先,检查下PMODE引脚的电平,确认实际的设置为 SPI启动,

其次,请尝试将固件下载到RAM里(USB 启动),看看是否能从新的固件启动,以检查是否是固件有错误。

最后,可以抓取下SPI的波形进行检查。

0 点赞

Hi yang

    我首先是将PMODE[2:0]设置为F11,将img通过SPI下载至M25P40,显示下载成功。

捕获.JPG

2. 然后,断电,将PMODE[2:0]设置为0F1。重启,显示却还是bootlader,感觉就没有加载成功。

捕获1.JPG

0 点赞
YangyangC_06
Employee
Employee
750 replies posted 500 replies posted 250 replies posted

我前说过的,不是问你 PMODE 设置为什么,而是 让你确认下,在你认为 设置为 0F1 的时候,三个引脚电平状态的确是 0F1。

这是两回事。

0 点赞

HI

   我有测量PMODE的三个管脚 跟我设置的电平是一致的。

0 点赞