cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

TRAVEO™ T2G

JUTA_2823561
Contributor

TraveoII CYT4BFのLDOではDRV_VOUTは必ず使うものなのでしょうか?
EXT_PS_CTL1のみでLDOのON/OFF制御できますか?

1 Solution
ShYa_3490236
Contributor

002-24401 Traveo II Body High Architecture TRM に記述がありますが、 External PMIC(LDO) モードでは DRV_VOUT 出力はオプションになっています。詳細はTable 16-2. High-Current Regulator Controller Pinsをご参考ください。

なお、最新のデータシート002-21617 Rev. *Hでは、DRV_VOUTを使用しない回路例となっています。

View solution in original post

0 Likes
2 Replies
ShYa_3490236
Contributor

002-24401 Traveo II Body High Architecture TRM に記述がありますが、 External PMIC(LDO) モードでは DRV_VOUT 出力はオプションになっています。詳細はTable 16-2. High-Current Regulator Controller Pinsをご参考ください。

なお、最新のデータシート002-21617 Rev. *Hでは、DRV_VOUTを使用しない回路例となっています。

View solution in original post

0 Likes