公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

TRAVEO™ T2G微控制器 论坛讨论

用心做事
TRAVEO™ T2G微控制器

我想创建一个CYT2B7的专用模板,但目前还没有通过测试,谁有用SDL库搭建好的CYT2B7的模板,能提供一下吗,谢谢!

 

 

用心做事
TRAVEO™ T2G微控制器
请问一下,CYT2B7双核的MCU,我只用其中一个,另外一个不用可以吗,比如:我只使用M0+ 不使用CM4可以吗,如可以的话,需 要注意哪方面,是不是不用Cy_SysEnableApplCore(CY_CORTEX_M4_APPL_ADDR);这个函数就可以了,不触发CM4内核    Show More
用心做事
TRAVEO™ T2G微控制器
图中的参数是例程中的,我不知道它代表什么意思,能帮忙用通俗 点的话解释下吗,其实,我新建一个工程,我如何知道该添加什么内容进去,  比如我使用的芯片是CYT2B77CAD   我应该添加什么内容。在此感谢!   还有一个问题就是SDL库里这个文件夹里怎么没有CYT2B77CAD的相关文件,这是最高... Show More
用心做事
TRAVEO™ T2G微控制器
再请问大家一下,CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗   还有怎么读取GPIO引脚电平,要用哪个函数来读取,   还有就是,是否能单独设置引脚电平,不用电平翻转函数:Cy_GPIO_Pin_Init(GPIO_PRT20, 0, &u... Show More
yy377071611
TRAVEO™ T2G微控制器
请问cyt4bf LWIP有官方移植例程和参考程序吗?
用心做事
TRAVEO™ T2G微控制器
我用的是SDL7.3库里面的falsh示例程序,想试一试能不能正确下载到CYT2B7里面,可在下载并调试时出现以下提示: Mon Apr 10, 2023 15:26:04: IAR Embedded Workbench 9.30.1 (D:\Program Files (x86)\IAR\arm\... Show More
叶凡
TRAVEO™ T2G微控制器
各位社区朋友们好 我使用的是mcu型号是cyt2b75,关于Cy_SCB_SPI_ClearTxFifo()和Cy_SCB_SPI_Transfer()有问题。 1、Cy_SCB_SPI_ClearTxFifo():我使用它清除SPI TX FIFO中的数据,后面存入的数据跟发送出去的不对应,全为7... Show More
cwr
TRAVEO™ T2G微控制器
Mcu使用CYT2B97 在M4核中实现低功耗下的RTC唤醒 软件设置进入DSM之前,先设置下次唤醒的时间,操作如下: 1.设置唤醒时间                Cy_Rtc_ClearInterrupt(CY_RTC_INTR_ALARM1);               Cy_Rtc_Se... Show More
叶凡
TRAVEO™ T2G微控制器

您好,社区各位好

我使用的MCU型号是CYT2B75,配置SPI中断后,使能NVIC_EnableIRQ(SPI_irq_cfg.intIdx);再开启__enable_irq();就一直触发SPI中断,不能运行主函数中后面的代码。

yush_4822876
TRAVEO™ T2G微控制器
M0跳转M4
solved msg Solved
请教一下: 1.使用芯片为:CYT2B75CAD,当M4的程序不完整时或者无效时,M0跳转M4需要如何检测出错误?如何知道M4程序运行失败? 2.使用芯片为:CYT2B75CAD,CAN的bus off状态如何检测的,CAN的错误错误以及发送完成等?是否有相关例程可以参考? Show More
讨论版信息

TRAVEO™ T2G微控制器

关于32位TRAVEO™ T2G微控制器的论坛--基于ARM®的汽车车身电子应用;前沿性能表现、安全和安保功能主题。