公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

TRAVEO™ T2G微控制器 论坛讨论

Translation_Bot
TRAVEO™ T2G微控制器
嗨, 我试图在 IAR 中使用 KitProg3 进行调试,但遇到以下错误: 看来 KitProg3 设备已被识别。 似乎无法检测到目标。 考虑到 LED4 和 LED1 在模式下闪烁,看来 MCU 运行正常。问题出在哪里? 我使用的是 IAR 9.30.1 版。 Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G微控制器
需要将 wav.h 文件转换成 pcm 采样文件,以了解混音器的工作原理,并通过 pwm 接口检查音调声音(例如,需要将 800hz、1khz、2khz 的音调声音转换成 pcm 采样文件,以检查音调声音)。 如何转换 wav.h,以及如何整合 pcm-pcm e Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G微控制器
大家好我用项目 我用project-creator 选择CYT4BF,建立了一个FreeRTOS_Blinky项目,在IAR 9.30.1下,编译报如下3个错误: Error[Li005]: no definition for"__iar_tls_size" [referenced from E:\... Show More
清闲
TRAVEO™ T2G微控制器
大家好 如题 我用project-creator 选择CYT4BF,在IAR 9.30.1下,编译报如下错误: Error[Li005]: no definition for "__iar_tls_size" [referenced from E:\ATU105\temp\FreeRTOS_Blin... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G微控制器
大家好,Traveo II Body entry/high 芯片组是否支持 CAN 波特率自动检测? Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G微控制器
嗨 我有一个关于 TRAVEO MCU 闪存启动流程的问题。 Q) 架构 TRM - 34.3.3 闪存启动流程,(6)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12) 和 (13) 可以在 NORMAL 和 SECURE 保护状态下进行,这是否正确? Infineon-Traveo_II_Boot-... Show More
yuanxiao123
TRAVEO™ T2G微控制器
dear infineon FAE. for some platform for example this exist some api like nop(), NOP(),asm_nop() but i found no similary API call in TRAVEOII sdl.  do... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G微控制器
团队你好,我们正在使用 CYT2CL 进行 I2C 配置。 我们使用的是 SDL 7.9.0 I2C 主模式示例,但我们无法进行传输。 数据寄存器始终为空。 共享 TX_FIF0_STATUS 寄存器的详细信息。 请告诉我们为什么写入不正常。 无法 I2C SCL 和 SDA 脉冲。 时钟已配置,... Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G微控制器
如果启用了一次 SecureBoot,能否再次禁用它(或出厂初始化)? 将 TOC2 寄存器中的 TOC2_FLAGS.FB_BOOTLOADER_CTL 值改为"0x0、0x2、0x3:禁用内部引导程序" 是否还不够? 如果您有其他解决方案,请告诉我。 Show More
Translation_Bot
TRAVEO™ T2G微控制器
你好 , 我对 Tx 处理有一些疑问。 在我的使用案例中,Tx 有 64 条报文,如何在 Tx 处理中处理这些报文? 请给出解决方案。 谢谢& , Yuvaraj。 Show More
讨论版信息

TRAVEO™ T2G微控制器

关于32位TRAVEO™ T2G微控制器的论坛--基于ARM®的汽车车身电子应用;前沿性能表现、安全和安保功能主题。