三月 11, 2020
02:45 AM
Hi,
我们这边有两个蓝牙产品。A是master,用来scan B并且connect B后获取B的数据;B是slaver,主要是advertising. 我想做一个只能A和B之间建立链接的功能(也就是说如果手机或者除A的设备想链接B的话,不能让其进行链接)
1. 如何实现上述的功能?加入pair的功能吗?
2. 可以通过B的定向advertising来实现吗?
3. 是否有相关事例?
已解决! 转到解答。
1 解答
三月 11, 2020
11:28 PM
如果可以确定对端地址,可以使用白名单的方法:Whitelist Example Project for CYW20706 & CYW20179
定向广播也需要知道对端地址,只有定向设备才能收到广播。
另外,如果可以确定对端的地址段,也可以在slave的连接事件上,将不符合要求的地址直接过滤掉,断开连接。
1 回复
三月 11, 2020
11:28 PM
如果可以确定对端地址,可以使用白名单的方法:Whitelist Example Project for CYW20706 & CYW20179
定向广播也需要知道对端地址,只有定向设备才能收到广播。
另外,如果可以确定对端的地址段,也可以在slave的连接事件上,将不符合要求的地址直接过滤掉,断开连接。