cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

PSoC™ 6

user_1874811
New Contributor

在智能门锁应用中:

1:如果sence clock  source  选择 auto,那么button正常,但是Proximity  信号量太小。

Proximity scan  resolution已经是16bit,整个手掌压住面板时,效果如图1.信号量太少。

如果sence clock  source  不选择auto,而是其他任何一个,那么,在无按键时,效果如图2.即按键一直触发。

是不是因为CP(寄生电容)太大的原因?

2:Proximity 直接连到12个button。在整机进入睡眠状态时,定时每隔300ms去扫描一次Proximity ,如果有触摸按键,则唤醒mcu,进入active状态去每隔20ms扫描 一次button。

这种方式是否可以到达节约功耗的作用?有什么建议?

3:对于低功耗的应用,是否有相关文档推荐学习?

0 Likes
1 Solution
LinglingG_46
Moderator
Moderator

1: 对于低功耗的应用,是否有相关文档推荐学习?

    系统将功耗的方法:https://www.cypress.com/file/385936/download

    CapSense 在架构设计上面降低功耗的办法:请参考P4的code example:

    https://www.cypress.com/documentation/code-examples/ce210290-psoc-4-capsense-low-power-ganged-sensor

    https://www.cypress.com/documentation/code-examples/ce95288-capsense-low-power-psoc-4

2: 你通过通过CSD的组件测sensor的寄生电容。

  参考API: CapSense_RunSelfTest()

3:  你需要先通过smartsense的方式先获得一张触摸的参数,然后再通过tuner来进行微调,获得理想的组件参数。

View solution in original post

1 Reply
LinglingG_46
Moderator
Moderator

1: 对于低功耗的应用,是否有相关文档推荐学习?

    系统将功耗的方法:https://www.cypress.com/file/385936/download

    CapSense 在架构设计上面降低功耗的办法:请参考P4的code example:

    https://www.cypress.com/documentation/code-examples/ce210290-psoc-4-capsense-low-power-ganged-sensor

    https://www.cypress.com/documentation/code-examples/ce95288-capsense-low-power-psoc-4

2: 你通过通过CSD的组件测sensor的寄生电容。

  参考API: CapSense_RunSelfTest()

3:  你需要先通过smartsense的方式先获得一张触摸的参数,然后再通过tuner来进行微调,获得理想的组件参数。

View solution in original post

Top labels