Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Anonymous
Not applicable

 Hi, I'm starting to program in PSOC and I have problem with the ADCINC, I made a program for read a LM35, but when i conected it, to psoc it only read cero, if a remplace with a pot i can see the variation, i have been searching a explain but i cant found it. I hope that you can help me. I anex the code. excuse me for me redaction y and the coments in spanish.

   

 

   

#include <m8c.h>        // part specific constants and macros

   

#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules

   

#include "stdlib.h"     //incluimos la libreria para conversiones

   

#include "delay.h"      //incluimos la libreria para retardos

   

#include "string.h"     //incluimos libreria para punto flotante

   

#define _FTOA_TOO_LARGE -2

   

#define _FTOA_TOO_SMALL -1

   

 

   

/*El programa realizará una conversion analogica a digital para detectar temperatura mediante un sensor LM35

   

y visualizarlo posteriormente mediante un LCD con barra grafica. 

   

 

   

ADCINC:                                 PGA:

   

DataFormat: UnSigned.                  Gain:  1.00

   

Resolucion: 10bits.                  Input: AnalogComun_InputMUX_0

   

Data Clock: VC1(2MHz).               Reference: VSS

   

ClockPhase: Normal.                  AnalogBug: Disable

   

PosInput:   ACB00

   

NegInput:   --

   

NegInputGain:  Disconected.

   

 

   

REFERENCIAS:

   

http://www.cypress.com/?rID=58118

   

http://www.cypress.com/?id=4&rID=47960

   

http://psocenespanol.blogspot.mx/

   

http://www.cypress.com/?id=4&rID=60580

   

Hoja de datas del ADCINC

   

Hoja de datos del PGA

   

Hoja de datos lenguaje C

   

*/

   

 

   

//----------------------------------------------------------------------

   

//                           CONDICIONES GLOBALES

   

//----------------------------------------------------------------------

   

 

   

char*flotante;          //puntero para el punto flotante

   

int valor;              //entero para almacenar valores

   

float temperatura;          //flotante para generar voltaje

   

int estado;             //estado de comparacion para el flotante

   

//----------------------------------------------------------------------

   

//                           Codigo de Programacion

   

//----------------------------------------------------------------------

   

 

   

void main(void)

   

{

   

M8C_EnableGInt ;   //Abilitamos interrupciones globales.

   

LCD_Start();           //inicializamos la LCD

   

PGA_Start(3);           //iniciamos el PGA e indicamos que opera con potencia alta (3=PGA_HIGHPOWER)

   

ADCINC_Start(3);       //iniciamos el ADCINC e indicamos que opera con potencia alta (3=ADCINC_HIGHPOWER)

   

ADCINC_GetSamples(0);       //indicamos que el ADC registra muestras continuas. 

   

LCD_InitBG(LCD_SOLID_BG);   //inicializamos la barra grafica con lineas

   

   

while(1){               //iniciamos el bucle infinito

   

LCD_Position(0,0);           //posicionamos el lcd para escritura

   

LCD_PrCString("Temperatura:");   //escribimos la etiqueta voltaje

   

   

while(ADCINC_fIsDataAvailable()!=0){        //mientras la lectura sea valida

   

valor=ADCINC_wGetData();                //valor adquirirá el valor de lectura

   

ADCINC_fClearFlag();                    //reseteamos la bandera del ADC incremental

   

temperatura= (float)valor*100/1023;           //convertimos los bits a flotantes

   

LCD_Position(0,9);                     //posicionamos el LCD

   

flotante=ftoa(temperatura,&estado);         //conversion para impresion en LCD

   

LCD_PrString(flotante);                 //imprimimos el voltaje

   

LCD_DrawBG(1,0,25,temperatura*.8);

   

}

   

Delay10msTimes(20);     //creamos un retardo

   

LCD_Control(1);         //resetamos la lcd

   

}

   

}

   
        
0 Likes
1 Solution
Anonymous
Not applicable

It would help if you upload your project here.

View solution in original post

0 Likes
4 Replies
Anonymous
Not applicable

It would help if you upload your project here.

0 Likes
Anonymous
Not applicable

  Hola, estoy empezando a programar en PSOC y no tengo problema con el ADCINC, hice un programa para leer un LM35, pero cuando me conected, a PSoC sólo lectura cero, si un remplace con una olla que se puede ver la variación, he estado buscando una explican pero no puedo encontrarlo. Espero que usted me puede ayudar. I Anex el código. perdón por mi redacción y los coments y en español.

0 Likes
ETRO_SSN583
Level 9
Level 9
250 likes received 100 sign-ins 5 likes given

Your code needs to be changed to this -

   

 

   

while(ADCINC_fIsDataAvailable() == 0);    // Loop until value ready
ADCINC_iClearFlagGetData();                   // Clear ADC flag and get data
temperatura= (float)valor*100/1023;           //convertimos los bits a flotantes
LCD_Position(0,9);                                     //posicionamos el LCD
flotante=ftoa(temperatura,&estado);          //conversion para impresion en LCD
LCD_PrString(flotante);                             //imprimimos el voltaje
LCD_DrawBG(1,0,25,temperatura*.8);
 

   

Has the PGA input been routed to a pin, and pin set to High Z analog ?

   

 

   

Regards, Dana.

0 Likes
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
ETRO_SSN583
Level 9
Level 9
250 likes received 100 sign-ins 5 likes given

Don't forget you have to scale the A/D reading to compute actual degrees C, see attached for

   

the way you setup LM35. And trhen scale that to the bargraph. eg. number of degrees per bar

   

element.

   

 

   

Regards, Dana.

0 Likes