cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

PSoC 5, 3 & 1

RyYo_1406951
Contributor II

AN2397には、以下のように、CY3240をUART-USBブリッジとして使用する方法について記載がございます。

無題.png

MiniProg3を上記のように、UART-USBブリッジとして使用することは可能でしょうか?

MiniProg3をUART-USBブリッジとして使用し、PSoC1からのCapSenseデータをモニタしたいです。

※I2Cは使用しない予定です。

0 Likes
1 Solution
HirotakaT_91
Moderator
Moderator

はい、可能です。

MiniProg3のpin6をUARTとしてご使用いただけますので、UART-USBブリッジとして使用できます。

参考までに、CDCで検索しますと、以下のようなスレッドも確認できます。

Re: PSoc 4 UART Tx output to terminal through MINIPROG3

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
HirotakaT_91
Moderator
Moderator

はい、可能です。

MiniProg3のpin6をUARTとしてご使用いただけますので、UART-USBブリッジとして使用できます。

参考までに、CDCで検索しますと、以下のようなスレッドも確認できます。

Re: PSoc 4 UART Tx output to terminal through MINIPROG3

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

View solution in original post

0 Likes