Announcements
IMPORTANT: Cypress Developer Community currently doesn’t allow sign-in to prepare for the upcoming transition. To learn more, check out our announcement.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

PSoC 5, 3 & 1

RyYo_1406951
Contributor II

電源未投入時(VDD=0V)、VDD,VSS以外の端子(IO端子等)に電圧を印加した際、
PSoC内にリーク電流が流れると思います。

PSoCにリーク電流が流れた際、どのような動作(影響)が考えられますか?
・リーク電流がVDDに流れ、正常でない動作を行う可能性?
・リーク電流がIO端子に流れ、IO端子につながっているLED等が動作する可能性?
・リーク電流がグランドに流れ、動作には異常なし?

また、電源未投入時に、VDD,VSS以外の端子(IO端子等)に電圧を印加することは推奨されますか?

0 Likes
1 Solution
TakashiM_61
Moderator
Moderator

先ず前提として、電源未投入時にIO端子(GPIO)に電圧を印加することは推奨いたしません。

今回のケースではGPIOピンがデバイス内部でPull up DiodeでVDDに繋がっていますのでリーク電流が発生し、これ自体が問題と考えます。

View solution in original post

0 Likes
1 Reply