PSoC™ 4 Forum Discussions
text.format{('custom.tabs.no.results')}
Hi all,
I want to set 2 pin interrupt in same port, but it return error Pin Error (illegal entry). Can you show me how to set 2 pin interrupt in same port ?
Thanks,
Show Less
CY8C4147AZI-S445 how to use QuadDec
Hi friends,
I have problem with the example of Android Studio "Bluetooth LE Gatt". Any of you know what changes I have to do to the example working good?
The error is that need location permission but I dont know where I have to do de changes. I have put the next in the AndroidManifest.xml:
"<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>"
What more changes I have to do?
Thanks.
Antonio
Show LessMy milliseconds doesn't match with the actual clock. What setting I should make in Clock in "Design Wide Resource"?Untitled.png
I noticed that due to the below function clock doesn't stay synch with the actual clock.
void LowPower(void)
{
CYBLE_LP_MODE_T pwrState;
CYBLE_BLESS_STATE_T blessState;
uint8 intStatus = 0;
if((CyBle_GetState() == CYBLE_STATE_ADVERTISING) ||
(CyBle_GetState() == CYBLE_STATE_CONNECTED))
{
pwrState = CyBle_EnterLPM(CYBLE_BLESS_DEEPSLEEP); /* Configure BLESS in Deep-Sleep mode */
intStatus = CyEnterCriticalSection(); /* No interrupts allowed while entering system low power modes */
blessState = CyBle_GetBleSsState();
if(pwrState == CYBLE_BLESS_DEEPSLEEP) /* Make sure BLESS is in Deep-Sleep before configuring system in Deep-Sleep */
{
if(blessState == CYBLE_BLESS_STATE_ECO_ON || blessState == CYBLE_BLESS_STATE_DEEPSLEEP)
{
CySysPmDeepSleep(); /* System Deep-Sleep. 1.3uA mode */
}
}
else if (blessState != CYBLE_BLESS_STATE_EVENT_CLOSE)
{
/* Change HF clock source from IMO to ECO, as IMO can be stopped to save power */
CySysClkWriteHfclkDirect(CY_SYS_CLK_HFCLK_ECO);
/* Stop IMO for reducing power consumption */
CySysClkImoStop();
/* Put the CPU to Sleep. 1.1mA mode */
CySysPmSleep();
/* Starts execution after waking up, start IMO */
CySysClkImoStart();
/* Change HF clock source back to IMO */
CySysClkWriteHfclkDirect(CY_SYS_CLK_HFCLK_IMO);
}
CyExitCriticalSection(intStatus);
}
}
13:05:51.526 ->Val : 1182
13:05:51.526 ->Val : 1196
13:05:51.526 ->Val : 1210
13:05:51.561 ->Val : 1223
13:05:51.561 ->Val : 1237
13:05:51.596 ->Val : 1251
13:05:51.596 ->Val : 1264
13:05:51.596 ->Val : 1278
13:05:51.630 ->Val : 1292
13:05:51.630 ->Val : 1305
13:05:51.664 ->Val : 1319
13:05:51.664 ->Val : 1333
13:05:51.664 ->Val : 1346
13:05:51.698 ->Val : 1360
13:05:51.698 ->Val : 1374
13:05:51.733 ->Val : 1387
13:05:51.733 ->Val : 1401
13:05:51.733 ->Val : 1415
13:05:51.767 ->Val : 1428
13:05:51.767 ->Val : 1442
13:05:51.801 ->Val : 1455
13:05:51.801 ->Val : 1469
13:05:51.801 ->Val : 1483
13:05:51.835 ->Val : 1496
13:05:51.835 ->Val : 1510
13:05:51.870 ->Val : 1524
13:05:51.870 ->Val : 1537
13:05:51.870 ->Val : 1551
13:05:51.905 ->Val : 1565
13:05:51.905 ->Val : 1578
13:05:51.939 ->Val : 1592
13:05:51.939 ->Val : 1606
13:05:51.939 ->Val : 1619
13:05:51.973 ->Val : 1633
13:05:51.973 ->Val : 1647
13:05:52.008 ->Val : 1660
13:05:52.008 ->Val : 1674
13:05:52.008 ->Val : 1688
13:05:52.041 ->Val : 1701
13:05:52.041 ->Val : 1715
13:05:52.075 ->Val : 1729
13:05:52.075 ->Val : 1742
13:05:52.075 ->Val : 1756
13:05:52.109 ->Val : 1770
13:05:52.109 ->Val : 1783
13:05:52.143 ->Val : 1797
13:05:52.143 ->Val : 1810
13:05:52.143 ->Val : 1824
13:05:52.177 ->Val : 1838
13:05:52.177 ->Val : 1851
13:05:52.212 ->Val : 1865
13:05:52.212 ->Val : 1879
13:05:52.212 ->Val : 1892
13:05:52.247 ->Val : 1906
13:05:52.247 ->Val : 1920
13:05:52.281 ->Val : 1933
13:05:52.281 ->Val : 1947
13:05:52.281 ->Val : 1961
13:05:52.314 ->Val : 1974
13:05:52.314 ->Val : 1988
13:05:52.349 ->Val : 2002
13:05:52.349 ->Val : 2015
13:05:52.349 ->Val : 2029
13:05:52.382 ->Val : 2043
13:05:52.382 ->Val : 2056
13:05:52.417 ->Val : 2070
13:05:52.417 ->Val : 2084
13:05:52.417 ->Val : 2097
13:05:52.450 ->Val : 2111
13:05:52.450 ->Val : 2125
13:05:52.483 ->Val : 2138
13:05:52.483 ->Val : 2152
13:05:52.483 ->Val : 2166
13:05:52.518 ->Val : 2179
13:05:52.518 ->Val : 2193
13:05:52.552 ->Val : 2206
13:05:52.552 ->Val : 2220
13:05:52.552 ->Val : 2234
13:05:52.586 ->Val : 2247
13:05:52.586 ->Val : 2261
13:05:52.621 ->Val : 2275
13:05:52.621 ->Val : 2288
13:05:52.621 ->Val : 2302
13:05:52.655 ->Val : 2316
13:05:52.655 ->Val : 2329
13:05:52.690 ->Val : 2343
13:05:52.690 ->Val : 2357
13:05:52.690 ->Val : 2370
13:05:52.725 ->Val : 2384
13:05:52.725 ->Val : 2398
13:05:52.759 ->Val : 2411
13:05:52.759 ->Val : 2425
13:05:52.759 ->Val : 2439
13:05:52.794 ->Val : 2452
13:05:52.794 ->Val : 2466
13:05:52.828 ->Val : 2480
13:05:52.828 ->Val : 2493
13:05:52.828 ->Val : 2507
13:05:52.861 ->Val : 2521
13:05:52.861 ->Val : 2534
13:05:52.896 ->Val : 2548
13:05:52.896 ->Val : 2562
13:05:52.896 ->Val : 2575
13:05:52.930 ->Val : 2589
13:05:52.930 ->Val : 2602
13:05:52.964 ->Val : 2616
13:05:52.964 ->Val : 2630
13:05:52.964 ->Val : 2643
13:05:52.998 ->Val : 2657
13:05:52.998 ->Val : 2671
13:05:53.031 ->Val : 2684
13:05:53.031 ->Val : 2698
13:05:53.031 ->Val : 2712
13:05:53.066 ->Val : 2725
13:05:53.066 ->Val : 2739
13:05:53.099 ->Val : 2753
13:05:53.099 ->Val : 2766
13:05:53.099 ->Val : 2780
13:05:53.134 ->Val : 2794
13:05:53.134 ->Val : 2807
13:05:53.168 ->Val : 2821
13:05:53.168 ->Val : 2835
13:05:53.168 ->Val : 2848
13:05:53.202 ->Val : 2862
13:05:53.202 ->Val : 2876
13:05:53.236 ->Val : 2889
13:05:53.236 ->Val : 2903
13:05:53.236 ->Val : 2917
13:05:53.270 ->Val : 2930
13:05:53.270 ->Val : 2944
13:05:53.305 ->Val : 2958
13:05:53.305 ->Val : 2971
13:05:53.305 ->Val : 2985
13:05:53.338 ->Val : 2999
13:05:53.338 ->Val : 3012
13:05:53.373 ->Val : 3026
13:05:53.373 ->Val : 3041
13:05:53.406 ->Val : 3055
13:05:53.406 ->Val : 3069
13:05:53.440 ->Val : 3083
13:05:53.474 ->Val : 3097
13:05:53.508 ->Val : 3111
13:05:53.543 ->Val : 3125
13:05:53.576 ->Val : 3139
13:05:53.610 ->Val : 3153
13:05:53.643 ->Val : 3167
13:05:53.677 ->Val : 3181
13:05:53.677 ->Val : 3194
13:05:53.711 ->Val : 3208
13:05:53.745 ->Val : 3222
13:05:53.778 ->Val : 3236
13:05:53.813 ->Val : 3250
13:05:53.847 ->Val : 3264
13:05:53.882 ->Val : 3278
13:05:53.915 ->Val : 3292
13:05:53.949 ->Val : 3306
13:05:53.982 ->Val : 3320
13:05:54.017 ->Val : 3334
13:05:54.017 ->Val : 3348
13:05:54.051 ->Val : 3362
13:05:54.085 ->Val : 3376
13:05:54.120 ->Val : 3390
13:05:54.154 ->Val : 3404
13:05:54.188 ->Val : 3418
13:05:54.221 ->Val : 3432
13:05:54.221 ->Val : 3445
13:05:54.255 ->Val : 3459
13:05:54.289 ->Val : 3473
13:05:54.323 ->Val : 3487
13:05:54.356 ->Val : 3501
13:05:54.390 ->Val : 3515
13:05:54.425 ->Val : 3529
13:05:54.459 ->Val : 3543
13:05:54.493 ->Val : 3557
13:05:54.527 ->Val : 3571
13:05:54.527 ->Val : 3585
13:05:54.562 ->Val : 3599
13:05:54.596 ->Val : 3613
13:05:54.630 ->Val : 3627
13:05:54.664 ->Val : 3641
13:05:54.699 ->Val : 3655
13:05:54.733 ->Val : 3669
13:05:54.768 ->Val : 3682
13:05:54.768 ->Val : 3696
13:05:54.802 ->Val : 3710
13:05:54.837 ->Val : 3724
13:05:54.872 ->Val : 3738
13:05:54.905 ->Val : 3752
13:05:54.940 ->Val : 3766
13:05:54.975 ->Val : 3780
13:05:55.009 ->Val : 3794
13:05:55.009 ->Val : 3808
13:05:55.042 ->Val : 3822
13:05:55.076 ->Val : 3836
13:05:55.111 ->Val : 3850
13:05:55.146 ->Val : 3864
13:05:55.180 ->Val : 3878
13:05:55.215 ->Val : 3892
13:05:55.249 ->Val : 3906
13:05:55.284 ->Val : 3920
13:05:55.318 ->Val : 3933
13:05:55.353 ->Val : 3947
13:05:55.353 ->Val : 3961
13:05:55.386 ->Val : 3975
13:05:55.421 ->Val : 3989
13:05:55.455 ->Val : 4003
13:05:55.489 ->Val : 4017
13:05:55.489 ->Val : 4031
13:05:55.523 ->Val : 4045
13:05:55.557 ->Val : 4059
13:05:55.592 ->Val : 4073
13:05:55.625 ->Val : 4087
13:05:55.660 ->Val : 4101
13:05:55.694 ->Val : 4115
13:05:55.728 ->Val : 4129
13:05:55.762 ->Val : 4143
13:05:55.795 ->Val : 4157
13:05:55.829 ->Val : 4171
13:05:55.864 ->Val : 4184
13:05:55.864 ->Val : 4198
13:05:55.898 ->Val : 4212
13:05:55.932 ->Val : 4226
13:05:55.966 ->Val : 4240
13:05:56.000 ->Val : 4254
13:05:56.033 ->Val : 4268
13:05:56.067 ->Val : 4282
13:05:56.067 ->Val : 4296
13:05:56.101 ->Val : 4310
13:05:56.135 ->Val : 4324
13:05:56.170 ->Val : 4338
13:05:56.205 ->Val : 4352
13:05:56.238 ->Val : 4366
13:05:56.273 ->Val : 4380
13:05:56.307 ->Val : 4394
13:05:56.342 ->Val : 4408
13:05:56.342 ->Val : 4422
13:05:56.375 ->Val : 4435
13:05:56.409 ->Val : 4449
13:05:56.442 ->Val : 4463
13:05:56.477 ->Val : 4477
13:05:56.512 ->Val : 4491
13:05:56.546 ->Val : 4505
13:05:56.580 ->Val : 4519
13:05:56.615 ->Val : 4533
13:05:56.650 ->Val : 4547
13:05:56.650 ->Val : 4561
13:05:56.685 ->Val : 4575
13:05:56.719 ->Val : 4589
13:05:56.753 ->Val : 4603
13:05:56.787 ->Val : 4617
13:05:56.821 ->Val : 4631
13:05:56.856 ->Val : 4645
13:05:56.856 ->Val : 4659
13:05:56.890 ->Val : 4673
13:05:56.924 ->Val : 4687
13:05:56.959 ->Val : 4701
13:05:56.992 ->Val : 4714
13:05:57.026 ->Val : 4728
13:05:57.060 ->Val : 4742
13:05:57.094 ->Val : 4756
13:05:57.129 ->Val : 4770
13:05:57.163 ->Val : 4784
13:05:57.198 ->Val : 4798
13:05:57.198 ->Val : 4812
13:05:57.233 ->Val : 4826
13:05:57.267 ->Val : 4840
13:05:57.301 ->Val : 4854
13:05:57.335 ->Val : 4868
13:05:57.335 ->Val : 4882
13:05:57.370 ->Val : 4896
13:05:57.405 ->Val : 4910
13:05:57.439 ->Val : 4924
13:05:57.474 ->Val : 4938
13:05:57.509 ->Val : 4952
13:05:57.544 ->Val : 4966
13:05:57.577 ->Val : 4980
13:05:57.610 ->Val : 4994
13:05:57.644 ->Val : 5008
13:05:57.678 ->Val : 5022
13:05:57.678 ->Val : 5035
13:05:57.712 ->Val : 5049
13:05:57.747 ->Val : 5063
13:05:57.781 ->Val : 5077
13:05:57.814 ->Val : 5091
13:05:57.848 ->Val : 5105
13:05:57.883 ->Val : 5119
13:05:57.883 ->Val : 5133
13:05:57.917 ->Val : 5147
13:05:57.952 ->Val : 5161
13:05:57.986 ->Val : 5175
13:05:58.021 ->Val : 5189
13:05:58.055 ->Val : 5203
13:05:58.090 ->Val : 5217
13:05:58.124 ->Val : 5231
13:05:58.157 ->Val : 5245
13:05:58.157 ->Val : 5259
13:05:58.192 ->Val : 5273
13:05:58.226 ->Val : 5287
13:05:58.260 ->Val : 5300
13:05:58.294 ->Val : 5314
13:05:58.329 ->Val : 5328
13:05:58.363 ->Val : 5342
13:05:58.397 ->Val : 5356
13:05:58.431 ->Val : 5370
13:05:58.466 ->Val : 5385
13:05:58.466 ->Val : 5399
13:05:58.500 ->Val : 5413
13:05:58.534 ->Val : 5427
13:05:58.568 ->Val : 5441
13:05:58.568 ->Val : 5455
13:05:58.602 ->Val : 5469
13:05:58.636 ->Val : 5483
13:05:58.670 ->Val : 5497
13:05:58.704 ->Val : 5511
13:05:58.738 ->Val : 5525
13:05:58.771 ->Val : 5539
13:05:58.771 ->Val : 5553
13:05:58.805 ->Val : 5567
13:05:58.839 ->Val : 5581
13:05:58.873 ->Val : 5595
13:05:58.908 ->Val : 5609
13:05:58.943 ->Val : 5623
13:05:58.977 ->Val : 5636
13:05:59.011 ->Val : 5650
13:05:59.046 ->Val : 5664
13:05:59.046 ->Val : 5678
13:05:59.080 ->Val : 5692
13:05:59.115 ->Val : 5706
13:05:59.150 ->Val : 5720
13:05:59.185 ->Val : 5734
13:05:59.218 ->Val : 5748
13:05:59.251 ->Val : 5762
13:05:59.285 ->Val : 5776
13:05:59.319 ->Val : 5790
13:05:59.353 ->Val : 5804
13:05:59.388 ->Val : 5818
13:05:59.423 ->Val : 5832
13:05:59.423 ->Val : 5846
13:05:59.457 ->Val : 5860
13:05:59.492 ->Val : 5874
13:05:59.526 ->Val : 5888
13:05:59.560 ->Val : 5901
13:05:59.560 ->Val : 5915
13:05:59.594 ->Val : 5929
13:05:59.628 ->Val : 5943
13:05:59.663 ->Val : 5957
13:05:59.697 ->Val : 5971
13:05:59.731 ->Val : 5985
13:05:59.765 ->Val : 5999
13:05:59.798 ->Val : 6013
13:05:59.833 ->Val : 6027
13:05:59.867 ->Val : 6041
13:05:59.902 ->Val : 6055
13:05:59.902 ->Val : 6069
13:05:59.936 ->Val : 6083
13:05:59.971 ->Val : 6097
13:06:00.005 ->Val : 6111
13:06:00.040 ->Val : 6125
13:06:00.074 ->Val : 6139
13:06:00.074 ->Val : 6153
13:06:00.109 ->Val : 6167
13:06:00.144 ->Val : 6181
13:06:00.179 ->Val : 6194
13:06:00.179 ->Val : 6208
13:06:00.213 ->Val : 6222
13:06:00.247 ->Val : 6236
13:06:00.282 ->Val : 6250
13:06:00.315 ->Val : 6264
13:06:00.350 ->Val : 6278
13:06:00.383 ->Val : 6292
13:06:00.383 ->Val : 6306
13:06:00.417 ->Val : 6320
13:06:00.451 ->Val : 6334
13:06:00.485 ->Val : 6348
Show LessHi All,
I have a big problem in my PCB project, I need to use 2 SCB components (SPI and I2C) but I make a mistake in choosing their pins and I can only access SPI or I2C in separate projects. The pins I choose are the following and I found out only now I mixed SCB0 and SCB1 pin for SPI and I2C. I would like to know if it exists a solution to solve the problem without soldering two flying wires on different pins as 3.4 3.5 or 5.0 5.1.
Thank's for all who wants to give an advice.
Francesco
Show LessDear:
We use PSOC 4014 as touch button processor, but we have a problem: PSOC can detect a valid signal even without touch when temperture changed .
So we have a question: how temperture affect the raw count & base line? Any test data or strategy for this situtation?
Thanks!
Li min
Show LessHello,
I am a beginner in Cypress PSoC creator. I have 1 question. I am using the CY8CKIT-042-BLE pioneer kit with the CYBLE-022001-00 module and wondering to display time duration since CYBLE-022001-00 was started.
I cannot find any information about solder mask for the touch sensor layout
I made my own touch sensor, without solder mask, so my touch aera is the copper pad.
I know I have to use an overlay, like 1mm acrylic, but I'd like to know if there is an electrical difference between touch sensor with solder mask or without solder mask
What is the best pratice
Thomas
Show LessHi, Would you tell ,me how to switch GPIO type between digital output mode strong and input mode high impedance or input&output mode Open drain hi?
Show LessHello Together,
i have a Problem with my Bootloader. I had to Split our exisiting Project in two Parts, one is now the Bootloader, this part should be as dumb as it can and our main Project as Bootloadable.
I added a Bootloader to Project One and a Bootloadable to Project Two and made the reference between them.
Both of them can be Compiled and i can Program our Chip with the Firmware.
But when i want to Load the Bootloadable Software with the Bootloader Host Tool i got this Error From the Bootloader Host:
01:09:52 PM - program Started
01:09:53 PM - The slave failed to successfully acknowledge the packet.
01:09:53 PM - Communication port reported error 'Unable to write data to the target device'.
01:09:53 PM - program failed in 927 ms
Maybe one of you can help me with this Problem.
I appreciate every solution and help I can get.
Have a nice day
Sven
Show Less