五月 26, 2019
07:36 PM
Hi,
客户使用CY8C4245AXI-483芯片在进行IEC-61000-4-6的测试时,采用电源注入7V干扰,干扰频段从150KHz-80MHz,当测试到2MHz后,出现了触摸按键异常灵敏的情况,到11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
Best Regards
Simon
已解决! 转到解答。
标签
1 解答
五月 29, 2019
07:12 PM
HI Simon,
如昨天讨论,还是将raw count抓出来看一下再详细分析。
另外,论坛上的内容是完全公开的,请留意该客户项目在论坛上讨论是否有商业上的风险。
Thanks,
Ryan
2 回复数
五月 29, 2019
10:28 PM
Hi Ryan,
谢谢你的提醒,我会根据后续客户要求继续跟进这个问题。
Best Regards
Simon