Announcements
Community Announcement : Welcome to the NEW Cypress Developer Community.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

PSoC 4

RyYo_1406951
Contributor II

CapSenseでSmartSenseを使用する際は、

「センサに接続する直列抵抗は1.1kΩ以内」とあります。理由はなんですか?

pastedImage_0.png

0 Likes
1 Solution
TakashiM_61
Moderator
Moderator

Smartsenseは外部の直列抵抗 560 ohmの抵抗及び内部バス、スイッチング抵抗500 ohmを基にしてチューニングを行います。

全体の直列抵抗は内部外部含めて 500 + 560 = 1.06K ohmで、今回ご指摘の<1.1K Ohmになります。

再度ではございますが、外部の直列抵抗は560 ohmにしてください。

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
TakashiM_61
Moderator
Moderator

この英語の記載 "Maximum external series resistance on a sensor Rext < 1.1 kOhm"

はどのドキュメントの抜粋かご教授頂けないでしょうか?

RyYo_1406951
Contributor II

CapSenseモジュールデータシート(Document Number: 002-22299 Rev.**) Page 14です。

CSD tuning mode の説明内にあります。

0 Likes
TakashiM_61
Moderator
Moderator

Smartsenseは外部の直列抵抗 560 ohmの抵抗及び内部バス、スイッチング抵抗500 ohmを基にしてチューニングを行います。

全体の直列抵抗は内部外部含めて 500 + 560 = 1.06K ohmで、今回ご指摘の<1.1K Ohmになります。

再度ではございますが、外部の直列抵抗は560 ohmにしてください。

View solution in original post

0 Likes