cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

PSoC 4

Fayne_Meng
New Contributor II

Hi,

    由于项目需要,需要实时改变串口波特率,PSOC4如何通过代码修改串口波特率?谢谢

Fayne

0 Likes
1 Solution
Vison_Zhang
Moderator
Moderator

UART 的通讯波特率的不是由UART组件本身的某个配置寄存器决定的,而是完全取决于驱动UART组件的时钟频的率。 如果你需要动态修改波特率的话,最简便的方法是拖一个 clock 组件,然后勾选 UART 组件配置窗口的 Enable Clock from Terminal 选项,然后使用这个可配置时钟来改变 UART 的波特率。至于 CLOCK 时钟如何配置,组件对应的 .C.H中有详细的 API 解释。

在UART配置好波特率和过采样率之后(选择 internal clock 模式),在系统 .cydwr-->clock tab 可以看到详细的 UART_SCBCLK 时钟配置情况,这是系统自动计算时使用的 divider 值,所以你可以先记录下这些 divider 值然后再自行配置时直接拿来用就可以了,并不需要自己再计算一遍。

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
Vison_Zhang
Moderator
Moderator

UART 的通讯波特率的不是由UART组件本身的某个配置寄存器决定的,而是完全取决于驱动UART组件的时钟频的率。 如果你需要动态修改波特率的话,最简便的方法是拖一个 clock 组件,然后勾选 UART 组件配置窗口的 Enable Clock from Terminal 选项,然后使用这个可配置时钟来改变 UART 的波特率。至于 CLOCK 时钟如何配置,组件对应的 .C.H中有详细的 API 解释。

在UART配置好波特率和过采样率之后(选择 internal clock 模式),在系统 .cydwr-->clock tab 可以看到详细的 UART_SCBCLK 时钟配置情况,这是系统自动计算时使用的 divider 值,所以你可以先记录下这些 divider 值然后再自行配置时直接拿来用就可以了,并不需要自己再计算一遍。

View solution in original post

0 Likes