公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PSoC™ 4系列MCU 论坛讨论

GrWa_2302706
PSoC™ 4系列MCU
虚拟按键
solved msg Solved
Hi我用CapSense CSD组件想做一个虚拟按键,我的CapSense组件配置是增加一个button (引脚分配给实际的触摸按键pin)以及一个proximity sensor (就是想设置的虚拟按键),proximity sensor的number of dedicated sensor为0,... Show More
guta_2945091
PSoC™ 4系列MCU
Dear,all:我在使用PSOC4 ble 的主机模式遇到了一些问题:硬件CY8CKIT-042-BLE -A poineer +CY8C4248LQI-BL583软件Creator 4.2我的软件流程:CyBle_Start ->CYBLE_EVT_STACK_ON 下 CyBle_GapcSt... Show More
Robin_Peng
PSoC™ 4系列MCU

CY8C4146内部集成了WCO模块,这种情况下是不是不需要再去接一个外部晶振?

Simon_Chen
PSoC™ 4系列MCU
Hi,     现在项目需要8路PWM,但是S2只有5路PWM,所以考虑采用时分复用的方式实现功能。先使用4个PWM component,连接P1.0 P1.2 P2.0 P2.4,完成功能后,再将4个PWM component连接到P2.6 P3.0 P3.4 P3.6上,实现下一个功能。    ... Show More
user_3636091
PSoC™ 4系列MCU
各位好:        我现在在应用LIN Slave 模块时,发现将response_error位在引入位错误、Checksum错误、格式错误后response_error位可以置1,但是引入同步场错误和PID场错误后response_error位没有置1,模拟主节点发送11Tit的间隔场时从节点... Show More
LeGu_3671501
PSoC™ 4系列MCU
重装PsoC 4.2后, 提示 没有安装  Update Manager, 得到错误信息.请问如何安装 Update Manager Show More
Fayne_Meng
PSoC™ 4系列MCU

主机和从机通信,主机会有上电和断电两种状态,能否通过IIC来判断主机的上电和掉电状态,掉电时clk没有信号,有电时clk有信号。从机是CY8C4014PVI-422;

Fayne_Meng
PSoC™ 4系列MCU
程序每6秒软件复位一次,测试信噪比时会出现如附件截图的突然信号下降的情况,请帮忙解释一下,谢谢。注:去掉软件复位后,该突然下降的情况就没有了。 Show More
Simon_Chen
PSoC™ 4系列MCU
Hi,    客户使用CY8C4245AXI-483芯片在进行IEC-61000-4-6的测试时,采用电源注入7V干扰,干扰频段从150KHz-80MHz,当测试到2MHz后,出现了触摸按键异常灵敏的情况,到11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键... Show More
huxu_3301281
PSoC™ 4系列MCU

我现在的项目中需要针对不同的温度设置不同的baseline,应该怎么做?

讨论版信息

PSoC™ 4系列MCU

基于Arm®的PSoC™ 4论坛,讨论了低功耗Cortex®-M0和Cortex®-M0+内核、CapSense®和Bluetooth® Low Energy。