公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Mila
Level 1
Level 1
5 sign-ins First question asked Welcome!
使用CY8C4014LQI-421设计产品,该MCU上没有XRES,使用CY8CKIT-042上的板载编程器连接SWDIOSWCLK进行调试,发现无法连接,CREATOR无法发现设备。我还可以用什么设备对它进行调试呢?
0 点赞
1 解答
Jone_Ni
Moderator
Moderator
Moderator
5 solutions authored First like received 25 sign-ins

Hi 

        没有 Reset 引脚的芯片,只能支持 Power Cycle 烧录模式,支持这种烧录模式的工具是 Miniprog3 和 Miniprog4, KitProg3 只支持 Reset 烧录模式。关于使用Kitprog对不带XRES引脚的PSoc4000进行编程的另外一种方法,也可参阅本文。https://community.infineon.com/t5/Code-Examples/Solution-Use-Kitprog-to-Program-PSoC-4000-without-XR...

Regards

Jone

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

你好。

有关如何在 PSoC 中不使用 XRES 对 FLASH 编程的指导,请参阅本文。
解决方案:使用 Kitprog 对 PSoC 4000 编程,无需... - 英飞凌开发人员社区
我一直使用 Kitprog 对 4013 和 4014 FLASH 编程,无需 XRES。 我从未用 Kitprog 调试过 PSoC 系列,所以不知道这方面是否可行。 理论上,应该可以(一旦开机重置周期正常工作)。

下一步,查看 KIT-042 的电路图(您没有说您使用的是哪种 KIT-042,有好几种)。 Kitprog(编程器)和 KIT 上的 PSoC42xx(或 BLE 模块)之间可能连接了 0 欧姆电阻。 需要移除(SWD 信号上的)这些电阻(或拔下 BLE 模块),才能正确连接到 CY8C4014 器件。 否则,KIT-042 PSoC 42xx (BLE 模块)将干扰 SWD 信号。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/PSoC-4/CY8C4014LQI-421-Programming-and-debugging-connection-failure-causes-How-to-solve/m-p/736223

0 点赞
Jone_Ni
Moderator
Moderator
Moderator
5 solutions authored First like received 25 sign-ins

Hi 

        没有 Reset 引脚的芯片,只能支持 Power Cycle 烧录模式,支持这种烧录模式的工具是 Miniprog3 和 Miniprog4, KitProg3 只支持 Reset 烧录模式。关于使用Kitprog对不带XRES引脚的PSoc4000进行编程的另外一种方法,也可参阅本文。https://community.infineon.com/t5/Code-Examples/Solution-Use-Kitprog-to-Program-PSoC-4000-without-XR...

Regards

Jone

0 点赞