--<質問>*-------------------------------
HOLDピンの接続についてですが、データシートから
今までのHOLDピンはDNCピンとなり、未接続またはVDDへ接続
と書かれております。
ところが、弊社のFM25V20Aシリーズ使用回路の中に、
ICの出力に接続されている回路があり、
電源投入時僅かな時間ですが「L」レベルになることがあります。
こういった回路接続に問題がないか、
御教示頂きたく、宜しくお願い致します。
Solved! Go to Solution.
英語で:
If the bus master pulls the HOLD pin LOW while SCK is LOW, the current operation will pause. Taking the HOLD pin HIGH while SCK is LOW will resume an operation.
In your case, HOLD pin is LOW when device is powered ON which may not be a problem. Once you make this pin HIGH, you can resume/start the required operation.
日本語で:
もしSCKがLOWの間にバスマスターがHOLDピンをLOWにした場合、現状のオペレーションは一時停止します。SCKがLOWの間にHOLDピンをHIGHにすればお目レーションは再開します。
今回の場合、デバイスがパワーオン時にHOLDピンがLOWになっていますが、問題にはならないでしょう。このピンを一度HIGHにすれば、必要なオペレーションが再開/開始できます。
英語で:
If the bus master pulls the HOLD pin LOW while SCK is LOW, the current operation will pause. Taking the HOLD pin HIGH while SCK is LOW will resume an operation.
In your case, HOLD pin is LOW when device is powered ON which may not be a problem. Once you make this pin HIGH, you can resume/start the required operation.
日本語で:
もしSCKがLOWの間にバスマスターがHOLDピンをLOWにした場合、現状のオペレーションは一時停止します。SCKがLOWの間にHOLDピンをHIGHにすればお目レーションは再開します。
今回の場合、デバイスがパワーオン時にHOLDピンがLOWになっていますが、問題にはならないでしょう。このピンを一度HIGHにすれば、必要なオペレーションが再開/開始できます。
Thank you for your responce quickly.
We'll keep in touch with our customer.
Regards,