公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

MOTIX™ 系列MCU 论坛讨论

Translation_Bot
MOTIX™ 系列MCU
你好英飞凌, 我的uIO-Stick无法和TLE9879板子建立连接。 我采用这种连接方式: 但是收到了错误返回: uIO-Stick和TLE9879板子连接,板子上是不是要有类似xcp的软件运行才能连接?还是说和SWD一样,直接可以和板子建立连接。 ! Show More
魅力胖胖
MOTIX™ 系列MCU
各位前辈,我有一个问题:  我在调试逆风的时候,在逆风减速的时候,减速到0时会直接闭环启动,过程很丝滑,但是有概率出现磁通故障,起不来, 上张图是直接启动 上图是磁通故障,请教一下应该调整哪个参数     Show More
Translation_Bot
MOTIX™ 系列MCU
你好 我们将在一个项目中使用 TLE9893-2。 我想知道您推荐使用哪个集成开发环境。 我们将使用 C 语言进行编程。 我本以为 PSOC Creator 会是首选的集成开发环境,但当我尝试创建一个项目时,却在任何地方都看不到微控制器 TLE9893-2。 谢谢、 Show More
Translation_Bot
MOTIX™ 系列MCU
亲爱的英飞凌朋友们 在低温下(-40℃)TLE9854QX会发生复位,状态寄存器PMU_RESET_STS记录:外部看门狗复位(WDT1或PMU_extWDT); 但在常温下(25℃),我们测试是正常的,您能帮忙解决一下吗? 谢谢! Show More
Translation_Bot
MOTIX™ 系列MCU
亲爱的英飞凌支持团队 开发环境操作系统:Windows 10 专业版编译器:ARMCC V5.06更新6(build 750)工具:Keil v5器件:TLE9879QXA40 TDA5235_868_5_BOARD :定制WM_MOTOR_CONTROL_01 : CIPOS_IPM_DEMO20... Show More
haines
MOTIX™ 系列MCU
SDK:ADC1_POTI_SEQ_EXAMPLE_TLE987X   pin2.4-》channel 4 ,想请教一下sequence(1-8)全部勾选代表什么,在另外的lin_master 同样的pin2.4-》 channel(0和4勾选)->sequence 选择只选择1, 请教下这个seq... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ 系列MCU
嘿,   我写这封信是想讨论我在使用 TLE9879QXA40 控制器进行无传感器 FOC 电机控制时遇到的一个问题。 具体来说,我无法准确读取 MCU 的内部温度。   为了提供一些背景信息,我在室温(40°C)下对 MCU 进行了测试。 在正常情况下,电机以 12V 电压运行,MCU 和电机的总... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ 系列MCU
你好,英飞凌团队, 我正在使用 TLE9893_2QKW62S 进行 EEPROM 仿真。我目前正在参考 Infineon-TLE987x_Data_Flash_Handling-AN-v01_01-EN.pdf 文档,在将这些信息映射到我所使用的控制器时遇到了许多困惑,例如无法在代码空间中找到的寄... Show More
Translation_Bot
MOTIX™ 系列MCU
亲爱的拉吉 我能知道电机所需的输入电压和控制器的输出电压吗?   问候 RK Show More
ExAid
MOTIX™ 系列MCU

9877,电机控制,LIN口LIN通讯,LIN丢失后P1.2口PWM捕获,这三个优先级怎么安排?

电机高于LIN,出现LIN不能接受,但可以反馈现象。

PWM优先级低,1000hz捕获99%存在问题。

讨论版信息

MOTIX™ 系列MCU

您可以在MOTIX™ MCU论坛随时发布有关知名嵌入式电源芯片的问题、评论和反馈。欢迎发布任何技术问题或浏览现有的内容!