Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

[Windows 7] KitProg3がCMSISDAP HIDまたはCMSIS-DAPバルクモードの場合、USB-I2C / SPIブリッジデバイスを使用できない - KBA231026 - Community Translated (JA)

[Windows 7] KitProg3がCMSISDAP HIDまたはCMSIS-DAPバルクモードの場合、USB-I2C / SPIブリッジデバイスを使用できない - KBA231026 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by NoTa_4591161 Expert          Version: **

Translation - English: [Windows 7] No USB-I2C/SPI Bridge Device Available when KitProg3 Is in CMSISDAP HID or CMSIS-DAP Bul...

問題:
Windows 7KitProg3ブリッジを認識しない場合があるため、USB-I2C / SPIブリッジデバイスはCMSIS-DAP HIDまたはCMSIS-DAPバルクモードのいずれかで使用できません。

背景:
Windows 7の一部のエディションでは、Windows 7 がそのドライバーのディスクリプタを認識できるようにする.infファイルが欠落している場合があります。これは、KitProg3 v2.10以降に影響します。この問題は、新しいバージョンのWindowsでは発生しません。


解決策:
デジタル署名されたドライバーをWindows Updateカタログから手動でインストールします。次の手順に従って、Windows 7用のWinUSBドライバーを回復します。

  1. https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Microsoft%20Other%20hardware%20WinUsb%20Devic...からドライバーをダウンロードし、コンピューターのローカルフォルダーに展開します。
  2. デバイスマネージャー、黄色の感嘆符がついた「KitProg3ブリッジ」を検索し、抽出されたドライバーへのパスを提供することによって、手動で更新します。
  3. [ コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します]選択します
  4. [ コンピューター上のデバイスドライバーのリストから選択する]を選択し、[ ハードディスク ] クリックします。
  5. ドライバーのパスを参照して指定します。
  6. winusbcompat.infファイルを選択します。
  7. [ 開く ]をクリックし、[ 次へ ]をクリックします。


これらの手順が完了すると、KitProg3 USB-I2C / SPIブリッジがWinUSBデバイスとしてデバイスマネージャーで使用可能になり、ソフトウェアツールで使用できるようになります。

0 件の賞賛
263 件の閲覧回数
寄稿者