WHD v1.40.0とv1.50.0における既知のWi-Fiローミング問題 - KBA228969 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by KoSa_1909416 Version: **
Translation - English: Known Wi-Fi Roaming Issue in WHD v1.40.0 and v1.50.0 - KBA228969
質問:
Mbed Wi-FiデバイスがAPからディス アソシエート (切り離された) 後、ローミングまたは再接続できないのはなぜですか?
回答:
WHD v1.40.0およびv1.50.0には、ローミングまたは自動で再接続が正しく行われないという既知の問題があります。
ターゲットWi-FiデバイスがAPによってディス アソシエートされた場合、(APがシャットダウンされているとき、
または信号が弱すぎるときなどのさまざまなシナリオで発生する可能性があります) 、
対応するジョイン イベント ハンドラーがWHDドライバーから削除され、その後の接続ステータスの更新が失敗します。
これが発生すると、ローミングまたは再接続が失敗します。
ワークアラウンドとして、アプリケーションからジョイン関数呼び出しを行うことができます。
(whd_wifi_joinまたはwhd_wifi_join_specific)関数は、
(WLC_E_DEAUTH_INDまたはWLC_E_DISASSOC_IND)イベントを取得したときに元のSSIDに接続します。
このバグは、Amazon FreeRTOS version 201908-MTBAFR1941およびMbed OS 5.14.2に存在します。
この問題はWHD v1.60.0で修正されています。 更新されたドライバーは、
Amazon FreeRTOSバージョンAFR-201911.0およびMbed OS 5.15でリリースされます。