Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

WHD v1.40.0とv1.50.0における既知のWi-Fiローミング問題 - KBA228969 - Community Translated (JA)

WHD v1.40.0とv1.50.0における既知のWi-Fiローミング問題 - KBA228969 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  KoSa_1909416        Version: **

Translation - English: Known Wi-Fi Roaming Issue in WHD v1.40.0 and v1.50.0 - KBA228969

質問:

Mbed Wi-FiデバイスがAPからディス アソシエート (切り離された) 後、ローミングまたは再接続できないのはなぜですか?

回答:

WHD v1.40.0およびv1.50.0には、ローミングまたは自動で再接続が正しく行われないという既知の問題があります。

ターゲットWi-FiデバイスがAPによってディス アソシエートされた場合、(APがシャットダウンされているとき、

または信号が弱すぎるときなどのさまざまなシナリオで発生する可能性があります) 、

対応するジョイン イベント ハンドラーがWHDドライバーから削除され、その後の接続ステータスの更新が失敗します。

これが発生すると、ローミングまたは再接続が失敗します。

ワークアラウンドとして、アプリケーションからジョイン関数呼び出しを行うことができます。

(whd_wifi_joinまたはwhd_wifi_join_specific)関数は、

(WLC_E_DEAUTH_INDまたはWLC_E_DISASSOC_IND)イベントを取得したときに元のSSIDに接続します。

このバグは、Amazon FreeRTOS version 201908-MTBAFR1941およびMbed OS 5.14.2に存在します。

この問題はWHD v1.60.0で修正されています。 更新されたドライバーは、

Amazon FreeRTOSバージョンAFR-201911.0およびMbed OS 5.15でリリースされます。

0 件の賞賛
223 件の閲覧回数
寄稿者