cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

VTTとVREFの個別給電について - KBA88203 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee

VTTとVREFの個別給電について - KBA88203 - Community Translated (JA)

Community Translated by  YoTa_1693656 Expert        Version: **

Translation - English: Separate Supplies for VTT and VREF – KBA88203

質問:

QDR™-DDR II/II+/Xtremeデバイスでの設計において、VTT VREF に接続できますか?

回答:

VTTは、データ、アドレス、制御などの信号が、抵抗を使用して外部で終端される電圧です。

通常、VTTVDDQ/2です。リファレンス入力電圧であるVREFVDDQ/2です。

ただし、VTTVREFに接続することは推奨しません。

代わりに、VTTに個別の電源を給電します。もしVREFVTTに直接接続した場合は、I/OのスイッチングノイズがVREFにカップリングする可能性があります。結果として、ノイズの影響でVREFが不安定になる可能性があります。

さらに、VTTに高い電流が必要です。

VTTに必要な電流を計算するには、VTT電力が5 /(16R)x VDDQ^2 x(VTTに終端される入力の数)であることに注意してください。

ここでRは外部終端抵抗です。この電力をVDDQ で除算して、VTTに必要な電流が決まります。

以下に引用するアプリケーションノートは、上記の方程式を導き出す方法を示しています。その導出は、On-Die Termination(ODT)を使用して行われ、ODTの電力を示します。外部に終端を挿入すると、同じ方程式が得られます。

AN42468 − On-Die Termination for QDR™II+/DDRII+ SRAMs

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 02, 2020 03:08 AM
Updated by:
 
Contributors