Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

Traveo S6J3xxx MCUの外部バスインターフェース‐KBA226525- Community Translated (JA)

Traveo S6J3xxx MCUの外部バスインターフェース‐KBA226525- Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Version: **

質問1

Traveo
S6J3xxx MCU
において、SRAM/FLASHアドレス・コントロール・レジスタ(EBI_SFADDCR07)によって構成されたエリア外のEBIアドレスにソフトウェアがアクセスした場合、どのように外部バスインターフェース(EBI)が動作するのか?

回答:

ソフトウェアがSRAM/ FLASHアドレス制御レジスターで構成された領域外のEBIアドレスにアクセスすると、EBI ERRORレジスター(EBI_ERRR)のSFERビットが「1」に設定され、EBIが内部バスにエラー応答を返すため、データアボートが発生します。

質問2

低速デバイスに接続している時に外部バスインターフェース(EBI)がWait状態でMRDY(メモリーレディ)信号をキャプチャするのはいつですか?

回答:

MRDY信号のWait状態はMCLKと同期している下記のタイミングの時にキャプチャします。

低速デバイスから読み出しを行っている時、MODYの立ち下がりエッジの後のMCLK立ち上がりエッジでMRDY信号はキャプチャされます(読み取りイネーブル)。

pastedImage_4.png

低速デバイスに書き込みを行っている時、MWEX(書き込みイネーブル)の立ち下がりエッジの後のMCLKの立ち上がりエッジでMRDY信号はキャプチャされます。

pastedImage_9.png

注記:

このKBAは、以下の一連のTraveo MCUに適用されます。

  • S6J3120
  • S6J3300
  • S6J3360
  • S6J3370
0 件の賞賛
281 件の閲覧回数
寄稿者