cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

Traveo™S6J3200 MCUのPSC_1ピンのリセット要因 - KBA225721 - Community Translated (JA)

MohammedA_41
Employee

Traveo™S6J3200 MCUのPSC_1ピンのリセット要因 - KBA225721 - Community Translated (JA)

Community Translated by NoTa_459116      Version: **

質問:

PSC_1ピンで低レベルの電圧を引き起こす要因は何ですか?

回答:

次の要因により、PSC_1ピンで低レベルの電圧が発生します。

  • パワーオンリセット
  • RAM保持低電圧検出リセット
  • 内部電源低電圧検出リセット
  • 外部電源低電圧検出リセット1
  • 拡張内部電源低電圧検出リセット
  • INITX
  • 不正モード検出リセット
  • ハードウェアウォッチドッグのリセット
  • パワードメインリセット2

1このリセットは、システム特殊設定レジスタ(SYSC0_SPECFGR)のEXVRSTCNT = 0によってアクティブにされます。

詳細については、32-Bit Microcontroller Traveo™ Family S6J32XX Series Hardware Manual Platform Partにある「Chapter 4: Reset 3.2.3. Reset of External Power Supply Control for the signal EX12VRS をご参照願います。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 01, 2020 05:08 AM
Updated by:
 
Contributors