Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

S25FL-S シリアルNORフラッシュでWRRコマンドを使用する際の注意事項 – KBA229055 - Community Translated (JA)

S25FL-S シリアルNORフラッシュでWRRコマンドを使用する際の注意事項 – KBA229055 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  NoTa_4591161    Version: **

Translation - English: Precautions when using the WRR Command on the S25FL-S Serial NOR Flash – KBA229055

質問:
WRRコマンドを使用すると、S25FL-SのコンフィギュレーションレジスタのQUADイネーブルビットが常に0にクリアされるのはなぜですか?

回答:
S25FL-SシリアルNORフラッシュのWRRコマンド(Opcode01h)は、プログラムする8または16データビットを受け入れることができます。つまり、ステータスレジスタのみをプログラムする(8ビットWRRコマンド)、またはステータスレジスタと構成レジスタ(CR)を一緒にプログラムする(16ビットWRRコマンド)ために使用できます。

ただし、ユーザーがQUADビットCR [1]1に設定するとすぐに、16データビットのWRRコマンド形式のみが許可されます。WRRを使用してステータスレジスタのみ(8ビット)に書き込むことはできません。

このルールに準拠しないと、QUADビットが誤ってクリアされ、システムのクラッシュや、フラッシュメモリの構成ミスによる誤動作が発生する可能性があります。

0 件の賞賛
183 件の閲覧回数
寄稿者