PSoC®Designer™5.4でのプロジェクトのアーカイブ - KBA210681 - Community Translated (JA)
Community Manager
8 19, 2020
02:16 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 19, 2020
02:16 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Archiving a Project in PSoC® Designer™ 5.4 - KBA210681
質問:
PSoC Designer 5.4でプロジェクトをアーカイブするにはどうすればよろしいでしょうか?
回答:
PSoC Designer 5.4で、ファイル>プロジェクトのアーカイブを選択します。
次のウィンドウが表示されます。
[Source]フィールドに、アーカイブするプロジェクトのパスを入力し、[Destination]フィールドに、アーカイブしたプロジェクトを保存するパスを入力します。
アーカイブには3つのオプションがあり、それぞれにアーカイブのタイプが記述されています。プロジェクト内の必要なすべてのファイルをアーカイブするため、推奨オプションは「Bundle」です。
この記事を評価: