cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

PSoC Creator の Invalid Characters Error - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee

PSoC Creator の Invalid Characters Error - Community Translated (JA)

Community Translated by  MoTa_728816          Version: **

タイトル: PSoC Creator Invalid Characters Error - KBA229090

質問

PSoC® Creator™ でプロジェクトを作成しようすると下記のようなエラメッセジが表示されます

“PSoC Creator Error prj:M0259 - Unable to proceed with project creation. Invalid character(s): ,”

どのように対応したら良いでしょうか

回答

特別な文字 (“ # @ ! ~ $ % ^ & ( ) - = + _ { } [ ] ' , ” ) のどれか一つでも含まれているパスにプロジェクトを作成しようとすると、 PSoC Creator 1のエラメッセジを表示します

1. PSoC Creator のエラメッセ

pastedImage_20.png

PSoC Creator はアプリケションを作成したりビルドするに使用している下位のツル群が特別な文字を含んだパスに対応していないため、これらの文字をサポトしていません

このエラを回避するためには、プロジェクトのパスに特別な文字が含まれていないことを確認してください

クアラウンド

もしパスに特別な文字が含まれていて、他に選肢が無い場合、シンボリックリンクを作成するための Microsoft のツ MKLink をご使用ください

シンボルリンクを作成するのには以下のようにします

     mklink /d <シンボルリンク名> <ゲット>

ここで

/d はディレクトリのシンボルリンクを作成するオプションです

例えばプロジェクトを C:/Company,Inc/(ゲットディレクトリ) に作成する必要があった場合を考えてみましょう。このパスのシンボリックリンクを作成するためには以下の手順にしたがってください

     1. 管理者としてコマンドプロンプトを行します

     2. パスに特別な文字を含まない任意のディレクトリに移動します。例えば, C:/Users/<>/Documents

     3. mklink /d "C:\Company, Inc\." 行します

2. mklink コマンドの

pastedImage_21.png

4. その後、 PSoC Creator を起動します。メニュ File > New > Project... を使用して新規プロジェクトを作成します。作成するプロジェクトにあわせてタゲットデバイスとプロジェクトテンプレトを選します。ワクスペスを保存する場所を聞かれた時に、シンボルリンクディレクトリのパスをコピ&ペストします。この例でパス3のように C:\Users\<>\Documents\PSoC_Project となっています

3. シンボルリンクディレクトリへのパ

pastedImage_22.png

注意:シンボルリンクディレクトリを選するのにブラウズオプション [...] は使用しないでください。 PSoC Creator のワクスペスディレクトリが4のように、C:/Company, Inc/ に設定されてしまいます

4. PSoC Creator のワクスペスディレクト

pastedImage_23.png

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Apr 14, 2020 07:59 AM
Updated by:
 
Contributors