PSoC®1の割り込み遅延 - KBA88264 - Community Translated (JA)
Employee
8 19, 2020
02:28 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 19, 2020
02:28 AM
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: Interrupt Latency in PSoC® 1 - KBA88264
質問:
PSoC®1デバイスの割り込みレイテンシとは何でしょうか?
回答:
割り込みレイテンシは、有効な割り込みのアサーションとその割り込みサービスルーチン(ISR)の開始との間の時間です。次の式を使用して計算されます。
レイテンシ=現在の命令を終了する時間 + M8Cがプログラムカウンターを割り込みアドレスに変更する時間 +割り込みテーブルのLJMP命令を実行する時間
たとえば、割り込みがアクティブになったときに5サイクルのJMP命令が実行されている場合、ISRが開始するまでのCPUクロックサイクルの総数は次のようになります。
(JMPが完了するまでに1〜5サイクル)+(割り込みルーチンに13サイクル)+(LJMPに7サイクル)= 21〜25サイクル。
この例では、24 MHzでは、25クロックサイクルで1.042 µsかかります。
この記事を評価: