cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

PSoC®デバイスのGPIOのESDレベル - KBA98298 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee

PSoC®デバイスのGPIOのESDレベル - KBA98298 - Community Translated (JA)

Community Translated by NoTa_4591161          Version: **

Translation - English: ESD Level for GPIOs of PSoC® devices - KBA98298

質問:

PSoCデバイスのGPIOピンのESD許容レベルとは何でしょうか?

回答:

すべてのPSoCデバイスのGPIOESD許容レベルは、2 kV Human Body ModelHBM)です。詳細については、デバイスのデータシートの絶対最大定格のセクションを参照してください。デバイスのデータシートはここあります。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Aug 19, 2020 02:36 AM
Updated by:
 
Contributors