Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PLLオフモード時にQDRを動作させ、QDR IモードでCQとCQ\を使用する方法について - KBA215646 - Community Translated (JA)

PLLオフモード時にQDRを動作させ、QDR IモードでCQとCQ\を使用する方法について - KBA215646 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by YoTa_1693656           Version: **

Translation - English: Operation of QDR in PLL OFF Mode and Use of CQ and CQ\ in QDR I Mode - KBA215646

質問:

PLLオフモード時にQDRを動作させ、QDR IモードでCQとCQ\を使用させる方法を教えて下さい。

回答:

PLLオフモード時、QDRはPLLをバイパスしています。

CQクロックはPLLによって生成されませんが、QDRは入力Kクロックから直接CQクロックを生成しています。また出力読み出しデータは、PLLオフモード中にだけ、CQクロックに対して生成されます。

出力データはCQクロックのエッジに同期されるので、CQクロックを使用して読み出しデータをキャプチャできます。

前述のように、CQクロックはKクロックから直接生成されています。

もしQDR-IモードでCQクロックを使いたい場合は、CQクロックがPLLから生成されなことによる影響があるかもしれないため、QDRに安定したKクロックの供給が必要です。

サイプレスはPLLオフモード時に120MHz未満でQDRの実行を推奨しています。より高い周波数でのQDRの実行は、推奨されません。

補足として、PLLオフモードはテストされていませんが、設計によって動作保証をしています。

0 件の賞賛
125 件の閲覧回数
寄稿者