Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

PDL v2.x vbat.hが間違ったVBOOST値を定義する - KBA225144 - Community Translated (JA)

PDL v2.x vbat.hが間違ったVBOOST値を定義する - KBA225144 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Community Translated by  NoTa_4591161 Expert          Version: **

Translation - English: PDL v2.x vbat.h Defines Wrong VBOOST Values - KBA225144

質問:

VBOOST値に特定の定義を使用すると、予期しない結果が発生します。この問題の回避策はありますでしょうか?

回答:

VBOOST値は、FMパーツのバッテリードメインのクロックブースト時間を設定するために使用されます。これらの定数はvbat.h定義されています。

typedef enum en_clk_boost_time

{

ClkBoost50ms  = 0u,    ///< ブースト時間50 ms(初期値)

ClkBoost63ms  = 1u,    ///< ブースト時間62.5 ms

ClkBoost125ms = 2u,    ///< ブースト時間125 ms

ClkBoost250ms = 3u     ///< ブースト時間250 ms

} en_clk_boost_time_t;

これらの定数はvbat.cといくつかのコード例で使用されています。このコードには2つの問題があります。

まず、50 msのブーストはありませんが、500 msのブーストがあります。他のブーストオプションを使用できます。

ただし、2番目の問題は、定義された値が正しくないことです。各値は1ずつずれています。ドキュメントにもこのエラーが反映されています。たとえば、en_clk_boost_time_tの説明は、上記のコードに基づいています。

回避策

正しいブースト時間を設定するには、Vbat_Init()の呼び出しのコンフィグレーション構造でこれらの定数を使用します。

取得するため

この定数を使用

62.5ミリ秒

ClkBoost50ms

125ミリ秒

ClkBoost63ms

250ミリ秒

ClkBoost125ms

500ミリ秒

ClkBoost250ms

0 件の賞賛
114 件の閲覧回数
寄稿者