cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

NOR Flash memoryのBYTE# pinのデフォルト状態について – KBA224429 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee

NOR Flash memoryのBYTE# pinのデフォルト状態について – KBA224429 - Community Translated (JA)

Community Translated by  KaKi_1384211          Version: **

【質問】

BYTE# pinのデフォルト状態は何ですか?

ボード回路構成として、BYTE# pinをフローティング(オープン状態) にした場合、

Wordモード、もしくは Byteモードで使用できるよう内部プルアップ、もしくは 内部プルダウンされていますか?

【回答】

Cypress NOR Flash MemoryS29GL-PS29JL-JS29GL-NS29GL064SS29AL-JS29AS-JシリーズのBYTE# pin

内部プルアップ、または 内部プルダウンされておりません。

BYTE# pinは、デバイスのData I/O pinであるDQ15DQ0が、Byteモード、もしくは Wordモードのどちらで動作させるかを制御します。

BYTE# pinが論理的に 1 (VIH) に設定された場合、デバイスはWordモードであり、データI/O pinDQ15DQ0がアクティブになり、

CE#、及び OE#によって制御されます。

一方でBYTE# pinを論理的に 0 (VIL) に設定すると、デバイスはByteモードになり、データI/O pinDQ0DQ7のみがアクティブになり、

CE#、及び OE#によって制御されます。また、データI/O pinDQ8DQ14はハイインピーダンス状態になり、DQ15 pinLSB(A-1) アドレス機能の入力として

使用されます。

従って、BYTE# pinは次のモード動作のいずれかに設定する必要があり、フローティング(オープン状態) のままにすることはできません。

VILモード、もしくは VIHモード

Byteモード、もしくは Wordモード

S29GL-Tシリーズのみ、BYTE# pinは内部プルアップされており、Wordモードで使用する場合はフローティング(オープン状態) で使用可能です。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎May 27, 2020 06:04 AM
Updated by:
 
Contributors