Flash Memoryのチップ消去コマンドのプログラムデバッグ中の通信停止に対する、その後の対処方法について。 - Community Translated (JA)
Community Manager
8 19, 2020
04:18 AM
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
8 19, 2020
04:18 AM
Community Translated by KaKi_1384211
Translation - English: I am using an MCU board to debug the FLASH chip erase command program, but communication stopped. Ho...
【質問】
Flash Memoryのチップ消去コマンドのプログラムをデバッグしていますが、通信が停止しました。
その後の対処方法を教えてください。
【回答】
通信を復帰する方法はありません。デバッグ用のプログラム領域は、MCUボードに同梱されているDual Operation Flash Memoryの
MB95FV100内にあります。
Flash Memoryに対して、チップ消去コマンドを実行すると、その領域も消去されます。
従いまして、MCUボードを使用する際、チップ消去コマンドを実行しないでください。
Flash Memoryのチップ消去コマンドのデバッグは実際の量産するFlash Memory製品で評価してください。
また、Flash Memoryがチップ消去コマンドを受け付けるためには、SWRE1レジスタのbitを “1” に設定してください。
この記事を評価: