cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

DDR/QDR™同期SRAMのクロック位相ジッターの性質 - KBA89153 - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee

DDR/QDR™同期SRAMのクロック位相ジッターの性質 - KBA89153 - Community Translated (JA)

Community Translated by  YoTa_1693656 Expert      Version: **

Translation - English: Nature of Clock Phase Jitter in DDR/QDR™ Sync SRAM – KBA89153

質問:

DDR / QDR™Sync SRAMのtKC Var(クロック位相ジッター)で指定されているジッターのタイプは何ですか?

回答:

QDRコンソーシアムは、入力クロックの位相ジッターをcycle-to-cycleジッターとして正式に指定しています。

cycle-to-cycleジッターは、隣接する2つのクロックサイクル間のクロック周期測定値の変化を測定します。数学的には、サイクル間ジッタは次のように表すことができます。

Tcycle(n)–Tcycle(n+1)

ここで、Tcycle(n)およびTcycle(n+1)は、制御されたエッジで測定された2つの隣接するサイクルです。

入力クロックKのさまざまなサイクルを示す次の図を考えます。

QDR/DDR Sync SRAMが250 MHzで動作するとします。

その場合、Kクロック周期は理想的には4 nsにする必要があります。

・ジッタがゼロの場合、Tcycle(n)= Tcycle(n+1)= 4 ns

・Tcycle(n)=4 nsおよびTcycle(n+1)=3.9 nsの場合、ジッターは(4ns-3.9ns=0.1nsになります。

この計算されたジッタは、適切な動作のためにデータシートで指定されたtKC Varパラメータ以下である必要があります。

0 Likes
Comments
MaMi_1205306
Honored Contributor

No modification

Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 03, 2020 12:14 AM
Updated by:
 
Contributors