CYW20706のHCI Raw Dataモードの使い方 - KBA225970- Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by KoKi_1693136 Version: **
Translation - English: How to Use HCI Raw Data Mode in CYW20706 - KBA225970
CYW20706のHCI UARTは、HCIモードとRaw Dataモードの二つのモードをサポートします。
HCIモードに関して、SDKの中の“WICED HCI Control Protocol.pdf”に記載されているように、デバイスを制御するためのHCIコマンドを送ることができます。また、アプリケーションのUARTインターフェースとしても使うことができます。
本KBAでは、HCI Raw Dataモードの使い方について説明します。SPPをベースにしたデモコードが添付されています。これは、BT SPPを介してHCI UARTとピアデバイス間をデータ転送するHCI UART to SPPブリッジのデモです。
1.transport_cfg.でHCI UARTをRaw Dataモードに設定してください。
下記は、トランスポートインタフェースをHCI UART(Raw Dataモード、ボーレートは115200)に設定します。UARTによって受信したデータはhci_control_proc_rx_cmd 関数で処理されます。
const wiced_transport_cfg_t transport_cfg =
{
WICED_TRANSPORT_UART,
{ WICED_TRANSPORT_UART_RAW_MODE, 115200 },
{ TRANS_UART_BUFFER_SIZE, 2 },
NULL,
hci_control_proc_rx_cmd,
NULL
};
2.受信したデータを処理するためにhci_control_proc_rx_cmd 関数を定義します。*p_buffer パラメータは受信データのポインタで、length はデータのバイト長です。
uint32_t hci_control_proc_rx_cmd( uint8_t *p_buffer, uint32_t length )
{
uint8_t *p_data = p_buffer;
…
…
}
3.HCIモードとは少し違いがあります。RAW Dataトランスポートがデータを受信するのにサーキュラーバッファを使うため、hci_control_proc_rx_cmd 関数によって読まれたデータ長を返す必要があります。
return length;
4.SPPピアデバイスからデータを受信したとき、下記APIでHCI UARTにデータを送ります。
wiced_result_t wiced_transport_send_data ( uint16_t code, uint8_t* p_data, uint16_t length );
デモの使い方
1.添付のファイルをダウンロードして解凍してください。解凍したファイルをCYW20706プロジェクト(例えば、20706-A2_Bluetooth\apps\demo)にコピーしてください。
2.demo.spp-CYW920706WCDEVAL download のように、新しいMake Targetを作ってください。
3.CYW920706WCDEVALボードをパソコンにつなぎ、プロジェクトをビルドしてデバイスにダウンロードしてください。
4.“SPP test”という名前のデバイスを、SPPをサポートしたアプリをインストールした携帯電話と接続してください。
5.パソコン上でUARTアプリケーションを開き、HCI UARTを選択してください。
6.パソコンもしくは携帯電話からデータを送ると、相手側でそのデータを受け取ることができます。