CYUSB3011 / 3013およびFX3SデバイスがGpifToUsbおよびAN65974サンプルプロジェクトでエニュメレートされない - KBA222488 - Community Translated (JA)
- RSS フィードを購読する
- 新着としてマーク
- 既読としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- 印刷用ページ
- 不適切なコンテンツを報告
Community Translated by NoTa_4591161 Version: **
Translation - English: CYUSB3011/3013 and FX3S Devices Not Enumerating with GpifToUsb and AN65974 Example Projects - KBA222...
質問:
GpifToUSbまたはAN65974サンプルプロジェクトを読み込んだ後、CYUSB3011/3013およびFX3S(CYUSB3035 / 3033/3031)チップを使用して設計されたデバイスがエニュメレートされないのはなぜでしょうか?
回答:
FX3バリアントCYUSB3011、CYUSB3013、およびFX3SバリアントCYUSB3035、CYUSB3033、CYUSB3031は、16ビットGPIFインターフェースのみをサポートします。FX3およびFX3Sデバイスのさまざまなバリアントについては、FX3データシートおよびFX3Sデータシートの注文情報を参照してください。GpifToUsbサンプルプロジェクトのGPIF IIステートマシンは、32ビットインターフェース用に作成されています。32ビットのサンプルプロジェクトを16ビットチップにロードすると、エラーハンドラー状態になり、エニュメレートが停止します。GPIFプロジェクトを16ビットインターフェイスに変更し、32ビットのcyfxgpif2config.hファイルを16ビットのcyfxgpif2config.hファイルで置き換えると、この問題が解決します。
CY_FX_SLFIFO_GPIF_16_32BIT_CONF_SELECTマクロが1に設定され、32ビットGPIFインターフェースが設定されている場合、同じ動作がAN65974サンプルプロジェクトで見られます。CY_FX_SLFIFO_GPIF_16_32BIT_CONF_SELECTを0に変更すると、この問題は解決します。