cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

指接触によるCapSenseウェイクアップ - Community Translated (JA)

GeethaP_31
Employee

指接触によるCapSenseウェイクアップ - Community Translated (JA)

Community Translated by  YuMa_1534086 Expert           Version: **

Translation - English: CapSense wake up on finger touch

質問:

指が触れたことを検知した時にCapSense PSoCがスリープからウェイクアップするような方法でデザインを作成することは出来ますか?

回答:

PSoC CapSenseは指の接触を検知するためにスライダーとボタンを継続的にスキャン(ポーリング)する技術を使用しています。

したがって、PSoCはスライダー、またはボタンからの入力を受信するために起動している必要があり、スリープモードからPSoCを復帰させる割り込みを生成することが出来ません。

ただし、デバイスはスリープモードから復帰するためにスリープタイマーを使用することが出来ます。

次の方法を使用して消費電流を削減できます。

スリープタイマーの割り込みでスリープからウェイクアップします。 >> CapSenseセンサーをスキャンします。 >> 再びスリープに入ります。

さらに消費電力を削減する為に、全てのセンサーではなく、一つの近接センサーだけをスキャンしてアクティブ時間(全てのセンサーのスキャンに必要な時間)を短縮させることも出来ます。

近接センサーはレイアウト上の追加のセンサーである必要はありません。

複数のボタンを連結させて近接センサーとして形成することも出来ます。

参考文献:

1. Code examples

2. Power consumption calculation

3. Getting started with CapSense design guide

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 10, 2020 04:56 AM
Updated by:
 
Contributors