cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Knowledge Base Articles

ビデオストリーミングデザインでのFX3/CX3のレイテンシ計算 - KBA223271 - Community Translated (JA)

SivaK_96
Employee

ビデオストリーミングデザインでのFX3/CX3のレイテンシ計算 - KBA223271 - Community Translated (JA)

Community Translated by  NoTa_4591161    Version: **

Translation - English:Calculate FX3/CX3 latency in Video Streaming Design - KBA223271

質問:

ビデオストリーミングデザインでFX3/CX3にかかる遅延を大まかに計算するにはどうすればよろしいでしょうか?

回答:
次の表の情報を使用して、レイテンシを概算できます。

デバイス

MIPIブロック

FX3 48KBバッファ充填時間

USB(〜300 MBps

合計待ち時間

FX3

NA

  1. 614.4 µs
48KB / 300 = 160 µs
  1. 774.4 µs
CX330us
  1. 614.4 µs
48KB / 300 = 160 µs
  1. 804.4 µs

この表の結果は、以下に基づいています。

  • CX3:入力:1080p@30fpsRAW10出力:USB3.0。この場合の待ち時間は、入力と出力の間の時間です。
  • FX3:入力:1080p@30fps32ビットパラレル出力:USB3.0。この場合の待ち時間は、入力と出力の間の時間です。

注意:

  1. 1. この場合の計算では、1080p@30fpsを考慮しました。各ラインは33.33ms / 1080 =30μsかかります。
  2. 2. 48 KBバッファの行数は48 * 1024/1920 * 10/8= 20.48にする必要があります
  3. 3. バッファ充填時間は、ライン時間*バッファ内のライン数 =   30 * 20.48 =614.4μs である必要があります

他の解像度、フレームレート、およびバッファーサイズの構成では、結果は異なります。ただし、上記と同じ方法で計算できます。

0 Likes
Version history
Revision #:
1 of 1
Last update:
‎Jul 30, 2020 11:30 PM
Updated by:
 
Contributors