公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

关于 I2C 总线的常见问题 – KBA85348

关于 I2C 总线的常见问题 – KBA85348

Community-Team
Employee
Employee
50 questions asked 10 questions asked 5 questions asked

Version: **

 

AN50987介绍了I2C标准以及说明了PSoC®1系列芯片如何处理I2C通信如下列举了一些关于PSoC® 1系列I2C的常见问题。

 

问题1为什么I2C线上需要330 Ω的串阻?

回答:330 Ω的串阻用来提高对I2C射频(RF)噪声的抗干扰能力。

串阻配合管脚电容组成了低通滤波器,用来滤除耦合到I2C总线的高频噪声。

 

问题2I2C总线上的上拉电阻范围是多少?

回答: 总线电容是走线部分、连接部分、管脚部分的电容的总和。总线电容限制了上拉电阻(Rp) 的最大值,因为I2C规定了上升时间(SDASCL信号的上升时间)。而供电电压限制了上拉电阻的最小值,因为I2C规定了标准和快速模式下的最小3 mA、超快速模式下的最小20 mA的灌电流。以下列出了最大和最小上拉电阻的计算公式

    • Rp(最大)  = t­­r / 0.8473 ×Cb
    • Rp(最小)最大))  = (VDDVOL(最大)) / IOL

 

  • t­­r I2C规范规定的SDASCL的上升时间
  • Cb 经过检测的总线电容
  • VDD I2C总线供电电压
  • IOL I2C规范规定的最小总线灌电流
  • VOL(最大) I2C规范规定的低电平输出电压。

 

问题3PSoC®13.3 V供电时I2C总线的最大通信速率是多少? 我能够在3.3 V供电时使I2C运行在400 kHz的速率吗?

回答:I2C的时钟参数选项指定I2C接口运行所需的时钟速率。三个时钟速度可以选择:

50 kHz 标准

100 kHz 标准

400 kHz 快速

I2C400 kHz速率,只有在内部主时钟(IMO)或者说系统时钟(SysClk)24 MHz时可以正常使用。I2C的最高通信速率和电压设置无关,和SysClk有关。所以,如果SysClk在全局资源中设置为了24 MHz,您可以将I2C运行在400 kHz的最大速率。I2C的用户模块的时钟速率选项假设了SysClk24 MHz。如果SysClk在全局资源中设置为慢速内部时钟(SLIMO6 MHz SysClk),用户模块中的I2C速率设置数值也会成倍降低。比如,如果SysClk6 MHzI2C时钟速率选项则为12.5 kHz24 kHz100 kHzSysClk从中央处理器单元(CPU)时钟分出来。

 

问题4: I2C时钟是怎样影响I2C从机的时钟延展宽度的?

回答:时钟延展是一种I2C从机在每次数据传输过程时,从第9个时钟起,即从应答(ACK)信号发出的时钟起,将SCL电平拉低的现象。

时钟被拉低的时间取决于CPU处理中断的时间,因此改时间取决于CPU速率而不是I2C时钟速率。

 

问题5: 时钟延展的最长时间是多少?

回答: 时钟延展是一种I2C从机在每次数据传输过程时,从第9个时钟起,即从应答(ACK)信号发出的时钟起,将SCL电平拉低的现象。当PSoC配置为I2C从机时,收到一组I2C数据后,会立即拉低SCL电平。伴随该事件会产生一个中断,在该中断中,CPU会准备写入ACK/NAKI2C的控制寄存器中,以释放时钟线。时钟延展的最长时间可以根据以下公式计算得到:

假设:

程序中已使能的中断数量为N(包括I2C中断)

时钟延展时间 = (25 Cycles × N) × CPU_CLK + (N个中断处理时间之和)

注意:一个中断的处理时间可以通过该中断中CPU时钟运行的周期数乘以CPU时钟计算得到。

 

问题 6: PSoCI2C通信时的SCLSDA的上升和下降时间是怎样规定的?

回答: PSoCI2C完全符合飞利浦I2C总线标准 - UM10204I2C-Bus Specification and User Manual

下表列出了在超快速、快速和标准模式的速率运行时,SCLSDA的上升及下降时间规范。

 

参数

标准模式(100 kHz)

快速模式(400 kHz)

超快速模式(1000 kHz)

单位

最小

最大

最小

最大

最小

最大

上升时间(SCL SDA)

-

1000

20

300

-

120

ns

下降时间(SCL SDA)

-

300

20×(VDD/5.5 V)

300

20×(VDD/5.5 V)

120

ns

0 点赞
2464 次查看