Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob

オフラインで PSoC® Programmer™ と PSoC Creator™ をアップデートする方法 - KBA228609 - Community Translated (JA)

オフラインで PSoC® Programmer™ と PSoC Creator™ をアップデートする方法 - KBA228609 - Community Translated (JA)

ChaitanyaV_61
Employee
Employee
50 questions asked 25 likes received 25 sign-ins

Community Translated by  MoTa_728816          Version: **

ヴァジョン: **

インタネットに直接接されていない PC PSoC® Programmer™ PSoC Creator™ をアップデトするのには以下の手順にってください。このドキュメントではインタネットへのアクセスが可能な他の PC (以降、補助PC) でダウンロドしたファイルをアップデ象の PC (以降、目的のPC) 送する方法があることを前提とした手順を示します

1) PSoC Programmer をアップデトする

  1. 補助PC に最新版の PSoC Programmerセットアップファイルをダウンロードします
  2. そのファイルを 目的のPC に転送します
  3. セットアップファイルを実行してインストールを行います
  4. インストーラは旧バージョンの PSoC Programmer を発見して、PSoC Programmer のアップデートオプションを提示します

2) PSoC Creator をアップデトする

PSoC Creator をアップデトするのも同じ手順を行います

注意

インストルに最新の PSoC Creator 用サンプルコドは含まれていないので別途ダウロドする必要があります。Cypress は時コンポネントのマイナアップデトや新しいコンポネント、新しいデバイスのサポト等をリリスしますが、これらはインタネットへのアクセスが無いと入手できません

PSoC Creator の最新バジョンは PSoC Creator から入手できます

1. Peripheral Driver Library (PDL) をアップデトする

a. 補助PC Peripheral Driver Library の最新ヴァジョンをダウンロドして上記と同 目的のPC 送してからインストラを行してください

b. PSoC Creator で、メニュから Tools > Options を選します。'PDL Location' をアップデトした PDL をインストルしたディレクトリに更新します

pastedImage_4.png

2. コンポネントをアップデトする

a. 補助PC PSoC Creator を起動します

b. メニュから Tools > Find new components を選します。全てのデバイスを選してインストルします

これらコンポネントのファイルは下記のディレクトリにあります -

Documents\PSoC Creator\4.2\Downloads ( 4.2).cylib\

c. 必要なコンポネントを 目的のPC の同じフォルダにコピします。コピされたコンポネントは PSoC Creator から使用可能になっています

pastedImage_22.png

3. サンプルコドをインポトする

a.  補助PC PSoC Creator を起動します

b. メニュから File > Code Example を選します。必要なサンプルコドをダウンロドするために地球のアイコンをクリックしてください

されたサンプルコドは下記のディレクトリにダウンロドされています

Documents\PSoC Creator\4.2\Examples\

pastedImage_30.png

c. 必要なサンプルコドを 目的のPC の同じフォルダにコピします

これでサンプルコドは 目的のPC でも使用可能になりました。必要なサンプルコドを使用するためにメニュから File > Code Example を選してCreate Project をクリックしてください

pastedImage_32.png

サンプルコドを直接プロジェクトとしてダウンロドしてから 目的のPC にコピすることも可能です

0 件の賞賛
316 件の閲覧回数
寄稿者