Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi,               

I would like to translate KBA221692 into Japanese.

Please confirm to my work.

Thanks,

Kenshow

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 750 replies posted 500 replies posted

Hi, Kenshow-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
Kenshow
Level 8
Level 8
Distributor - Marubun (Japan)
50 solutions authored 25 solutions authored 10 solutions authored

Hi Jenna-san,

                                

Japanese translation was over.
Please check below.

Original KBA:

Why Is CY15x104Qx Called Excelon LP F-RAM? – KBA221692

Thanks.

Kenshow

==============================

タイトル: CY15x104QxがExcelon LP F-RAMと呼ばれるのはなぜでしょうか? – KBA221692

バージョン:*A

CY15x104Qxは、Excelon LPExcelon Low PowerF-RAMと呼ばれるサイプレスの新しいExcelonファミリF-RAMデバイスの一部です。Excelon LP F-RAMはディープパワーダウンモードをサポートしており、ウェイクアップが高速な低電力モードの利点があります。これらのデバイスは、超低電力の休止状態モードもサポートし、アイドルモード時の消費電力をさらに削減します。

今日の多くのアプリケーションは、デバイスが使用されていないときにスタンバイモードを使用する代わりに、ゲート不揮発性メモリ(補聴器のEEPROM、ポータブル医療デバイスのフラッシュなど)に電力を供給しています。Excelon LP F-RAMを低電力モード(休止状態またはディープパワーダウン)にすると、不揮発性メモリがアイドル状態のときに追加のパワーゲート回路を削除できます。

補聴器、ウェアラブル、ポータブル医療機器などのバッテリバックアップアプリケーションでは、Excelon LP F-RAMのアイドル電力モードにより、システム電力を大幅に節約し、バッテリー寿命を延ばすことができます。次の表は、さまざまな電力モードでExcelon LP F-RAMをレガシーSPI F-RAMと比較しています。

特徴

ULE SPI FRAM

CY15B104QN-50SXI

レガシーSPI FRAMCY15B104Q-SXI

ハイバネート電流@ 25˚C

  1. 0.1 µA

3 µA(スリープモード)

ハイバネート電流@ 85˚C

  1. 1.6 µA

8 µA

ディープパワーダウン電流@ 25˚C

  1. 0.80 µA

なし

ディープパワーダウン電流@ 85˚C

16 µA

なし

スタンバイ電流@ 25˚C

  1. 2.6 µA

100 µA

スタンバイ電流@ 85˚C

70 µA

250 µA

==============================

25-June-2020

Kenshow

0 Likes