- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi,
I tried to translate following one into Japanese.
WICED Studio: Platform Files for CYBT-413034-EVAL – KBA223746
https://community.cypress.com/docs/DOC-15178
=========================
タイトル:
CYBT-413034-EVAL 用プラットフォームファイル - KBA223746
質問:
WICED® Studio SDKでCYBT-413034-EVAL向けにはどのプラットフォームファイルが必要でしょうか?
回答:
CYBT-413034-EVA kitはBluetooth® Samrt readyとして全て統合され、認証された無線モジュールです(CYBT-413034-02)。
WICED Studio 6.2またはそれ以降のバージョンでは以下の変更を行うことでCYBT-413034-EVAを使用開始できます。
1.WICED Studio SDK 6.2フォルダの下記のパスへ移動します。
\WICED-Studio-6.2\20719-B1_Bluetooth\platforms
このフォルダ内の以下のファイルを、名前を変更するか、もしくはコピーして個人用フォルダに保存しておきます。
・20719_OCF.btp
・download_error.txt
・find_com_port_error.txt
・platform.mk
2.WICED Studio SDK 6.2フォルダの下記のパスへ移動します。
\WICED-Studio-6.2\20719-B1_Bluetooth\WICED\common
このフォルダ内の以下のファイルを、名前を変更するか、もしくはコピーして個人用フォルダに保存しておきます。
・spar_setup.c
3.このknowledge base articleに添付されているCYBT_413034_EVAL_PLATFORM_FILES.rarをダウンロードします。
4.ダウンロードされたファイルを保存し解凍します。
5.解凍したフォルダ内でCYBT_413034_EVAL_PLATFORM_FILES\WICED SDK 6_2に移動します。
注:上記の例ではWICED Studio SDK 6.2を使用しています。
インストール環境に基づいて、適切なバージョンのWICED SDKフォルダを選択します。
WICED Studio SDK 6.2またはそれ以降のバージョンにてCYBT-413034-EVALがサポートされています。
6. platformsとWICEDの両フォルダをコピーして、WICED Studio SDK 6.2フォルダの下記フォルダへ、ペーストします。
\WICED-Studio-6.2\20719-B1_Bluetooth
下図のスクリーンショットに示されるポップアップウィンドウが1つずつ表示されます。
各ウィンドウで[Yes]をクリックして、フォルダのマージを確認します。
追加のポップアップウィンドウが表示されたら、残りのファイルについて[Copy and Replace]を選択します。
下図のスクリーンショットに示すように、CYBT_413034_EVALフォルダが更新されたファイルとともに
WICED Studio SDK 6.2フォルダのplatformsフォルダの下に表示されます。
WICED Studio 6.2内でCYBT-413034評価kit向けのプロジェクトをビルドするサンプルmake targetは下記となります。
demo.hello_sensor-CYBT_413034_EVAL download
もし、ファームウェアのダウンロードが失敗した場合は下記の手順を実行して下さい。
1.USB-UARTドライバが正しくインストールされていることを確認します。
2.SW4スイッチがONの位置にあることを確認します(CTS、RTS、RXD、およびTXD)
3.CYBT-413034-EVALの電源を入れ直し、再試行します。
もし、この問題が解決しない場合は、ボード上のシリアルフラッシュが破損している可能性があります。
下記を実行して、CYBT-413034-EVALボードを工場出荷時のデフォルト状態にリセットして下さい。
注:これにより、メモリ内のユーザーアプリケーションがすべて消去され、ボードがデフォルトの状態にリセットされます。
1.RECOVERボタン(SW2)を押し続けます。
2.RESETボタン(SW1)を1秒間押し続けます。
3.SW1を離します。
4.SW2を離します。
5.CYBT-413034-EVALを再プログラムします。
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hello
We receive your translation, it will be published to KBA to Community.
I will get back to you after internal review, after that you will receive the point.
Please bear with me for the delayed the response,
Thanks for your contribution to CDC!
Will keep you update the status.
Thanks,
Jenna Jo