cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

keni_4440091
Esteemed Contributor

Hi

I want to translate KBA94604, please confirm to my work.

Regards,

Nino

0 Likes
2 Replies
JennaJo
Moderator
Moderator

Hi, Nino-san

Confirm to work this KBA.

Thanks

Jenna

Jenna Jo
0 Likes
keni_4440091
Esteemed Contributor

タイトル:FX3SPI/I2Cプログラミングの不具合対策 – KBA94604

バージョン 3

chaitanyav_41 2018/05/14 22:26 に作成。chaitanyav_41 2018/05/17 1:48 に変更。

Version: *A

質問:

SPI/I2Cブート用のイメージファイルをプログラムしようとする場合、サイプレスコントロールセンターでどのように“プログラミング失敗”エラーを解決しますか?

回答:

異なるデバイスで不具合対策するためにこれらの手順に従って下さい。

  1. FX3 DVK Rev 3(CYUSB3KIT-001)の不具合対策

FX3 DVKにプログラムしようとする場合、FX3 DVKで下記のジャンパー設定が行われていることを確認して下さい。

Ÿ SPIブート:

       J101 – 2-3 短絡

       J102 – 2-3 短絡

       J103 – 2-3 短絡

       J104 – 2-3 短絡

       J148 – 2-5 短絡または3-4短絡

Ÿ I2Cブート:

1つ以上の互換性のあるI2C EEPROMがイメージファイルに対応するために十分大きいサイズでDVKに接続されている事を確認して下さい。

       J42 – 1-2 短絡

       J45 – 1-2 短絡

       J134 – EEPROMと互換性のある電圧が選択される。1.8 V > 短絡2-7; 2.5 V > 短絡3-6; 3.3 V > 短絡4-5

  1. 超高速エクスプローラーキット(CYUSB3KIT-003)での不具合対策

このキットは初期設定でSPIブートをサポートしません。I2Cプログラミングでは、J4が短絡(ON)であることを確認して下さい。プログラミング後、I2CからのブートをゆうこうにするためにJ4をオープンにします。

  1. カスタムボードでの不具合対策

独自のボードでI2C/SPIにプログラムしようとする場合、プログラムを行う時のラインをプローブする事で信号ラインの接続性を確認して下さい。I2C
EEPROM / SPI
フラッシュの一部がアプリケーションノート:AN76405 - EZ-USB® FX3™ ブートオプションで提供される情報に対応しているか確認して下さい。VIO4電圧がSPIフラシュと互換性がある、またはVIO5電圧がI2C EEPROMと互換性があることを確認して下さい。

フラッシュ/EEPROMのサイズがイメージファイルのサイズよりも大きいかどうかを確認して下さい。

I2C / SPI接続のテストのために、FX3RAMI2C / SPIサンプルファームウェアをロードでき、デバイスにデータの書き込みを行い、同じものを読み出します。サンプルが下記の場所のFX3 SDKで利用可能です:

  • For SPI Read / Write: <FX3 SDK INSTALLATION PATH> \ 1.3\firmware\serialif_examples\cyfxusbspiregmode
  • For I2C Read / Write:  <FX3 SDK INSTALLATION PATH> \ 1.3\firmware\serialif_examples\cyfxusbi2cregmode

570 閲覧 カテゴリ: USB: SuperSpeed Peripherals  タグ: gpios, spi, i2c, fx3, fx3 gpio, fx3 power supply, lpp, ss_usb

0 Likes
Top labels