cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Community Translations

YoTa_1693656
Valued Contributor

Hi,

I tried to translate this KBA82779 into Japanese.

Termination of Input Pins in Sync SRAMs – KBA82779

https://community.cypress.com/docs/DOC-11504

==========

タイトル:

同期SRAMの入力ピンの終端処理 – KBA82779

質問:

同期SRAMの全ての入力端子の終端処理としてプルアップ抵抗は必要ですか?

回答:

全ての入力端子にプルアップ抵抗による終端処理を推奨します。

しかしながら、SIシミュレーションからシグナルインテグリティが良好に見える場合や動作周波数が200MHz以下の場合には、制御信号に終端処理が不要な場合もあります。

QDR II +およびDDR II +に属するいくつかの同期SRAMには、データ入力信号や制御信号(バイト書き込み選択信号)及び入力クロック(K, /K clocks)上に、on-die termination(ODT)があります。そのようなSRAMには、外部終端抵抗は不要です。

QDR IVパーツは、クロックやアドレス/コマンド及びデータ入力のために、プログラマブルなODTを持っています。従って、それらの入力端子に対しては、外部終端は不要です。

==========

Best Regards,

Takano

1 Reply
JennaJo
Moderator
Moderator

Hello, Takano-san

We receive your translation, it will be published to KBA to Community.

After upload, You will receive the points as the word of KBA.

Due to the current volume of works, Please bear with me for the delayed the response,

Thanks for your contribution to CDC!

Will keep you update the status.

Thanks,

Jenna Jo

Jenna Jo
Top labels